This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:对通道求和时的标准 I2S 模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968514/tlv320adc6140-standard-i2s-mode-when-summing-channels

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、

你好。

我们的客户需要将此音频 ADC 连接到支持"标准"I2S (不支持 TDM)的北欧微控制器。 TLV320ADC6140的数据表介绍了非标准 I2S 模式。

他计划使用该 ADC 的双通道或四通道求和模式来提高 DR/SNR。 因此、他只希望通过 I2S 接口发送一个或两个通道的数据。 问题是、如何配置 ASI 以标准 I2S 方式传输总和通道?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    如果客户将4个通道向下加至2个通道、则它们将只有两个符合"标准 I2S"操作的输出数据插槽。  可使用槽铣分配在 EVM 中轻松配置该参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的此次更新。 那么、如果我将4个通道加法为1、您能总结一下我要写入寄存器的值吗?

    IN_CH_EN、

    ASI_OUT_CH_EN、

    ASI_CH[N]