This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:如何通过 TINA 仿真其 SNR

Guru**** 2562110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968336/pcm1754-q1-how-to-simulate-its-snr-by-tina

器件型号:PCM1754-Q1

大家好

如何通过 TINA 仿真其 SNR、是否有任何参考可供我检查? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    TINA 无法轻松仿真实际的 Δ-Σ 运算、但 SNR 实际上由噪声决定。  该器件具有噪声限制功能、因此我的意思是理想动态范围大于 SNR。  输出为4Vpp、即~1.4VRMS。  假设所需的 SNR 为105dB、则可以说带内噪声必须足够低、从而使信号/噪声为105dB。  这^ Vnoise≤1.4V×10 μ V (-105/20)= 7.9µV μ V。  因此、在 TINA 中进行仿真的唯一方法是输出滤波器或放大器的噪声贡献。  此外、DAC 的 PSRR 能力有限、因此值得对电源电路的电源噪声进行仿真。  器件的 PSRR 基本上仅限于 VCOM 引脚上的滤波器。  VCOM 电压由两个42kΩ Ω 电阻器创建的电阻分压器产生。  VCOM 引脚上的电容器将创建一个 RC 滤波器、其中 R= 21kΩ Ω 且 C = Cvcom。   

    谢谢、
    Paul