This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:内部升压模式和外部模式之间的差异

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968099/tas2562-difference-between-internal-boost-mode-and-external-mode

器件型号:TAS2562

大家好、

这是 Brandon。 在 TAS2562上遇到了使用问题。

我们发现我们可以使用内部升压作为 PVDD、也可以使用外部电源作为 PVDD。

您能告诉我们这两种模式之间的区别吗? 我们想知道我们应该使用内部升压模式、什么时候应该使用外部模式呢?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zhanpeng、

    我们的团队将查看此问题。

    同时、您是否已查看此常见问题解答? 它包含有关使用外部升压的信息。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/935527

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    首先、PVDD 是 D 类输出放大器的电压轨。

    对于内部 PVDD 模式、该 PVDD 电压可通过 BST_VREG[3:0]寄存器位从6.5V 至12.5V 进行选择

    对于外部 PVDD 模式、可在 VBAT 至16V 范围内的任意位置供电

     选择使用哪种模式时的主要考虑因素是成本。 使用内部 PVDD 时、器件将需要两个额外的无源组件、L1和 C2。 因此、如果应用已经有一个可用作 PVDD 电压的电压轨、那么在外部使用 PVDD 可能会更便宜。 但是、如果应用中只有较低的电源电压、那么添加 L1和 C2后在应用中的其他位置生成 PVDD 电压可能会更便宜。

    采用外部 PVDD 和内部 PVDD 时的器件性能相当。

    此致、

    Arthur Brown