This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:查看单端输入设计原理图

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968165/tpa6211a1-single-ended-input-design-schematics-review

器件型号:TPA6211A1

HIT 团队、

我客户的应用是单端输入,如下所示。 根据数据表(差分输入)的图38、我们在 SCH 下进行了设计。 设计用于人机语音的带宽范围为100Hz 至10kHz。 您可以帮助查看此 SCH 设计吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    原理图看起来正确。 我没有找到任何应该修改的内容。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们会收到您的问题、并很快向您提供反馈。

    BR、

    文宾