This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:[ESTEC] TAS5806MD 规范查询

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159437/tas5806md-estec-tas5806md-specification-inquiry

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件: PCM9211

尊敬的 TI 支持团队

客户已就 TAS5806MD 的规格提出询问。

[查询1]

如果您查看 TAS5806MD 规格表、可以看到如下所示的直流偏移检测功能、但未显示确切规格。

请检查正常运行期间的正常电压、最大直流电压以及保护运行的直流检测电压。

这是在测量规格时设置标准所必需的部分、因此请检查它。

[查询2]

正在开发的产品是25W+25W (8 Ω 1KHz THD 1%)基本规格、使用 PVDD 24V/4~16 Ω 阻抗。

如果您查看以下规格、则使用 PVDD 24V/BLT 方法时最小电阻为4.8欧姆。

在4欧姆条件下使用时、请检查是否存在任何问题或绝对条件。

[查询3]

如下面的方框图所示、如果光学(SPDIF)采样频率为192KHz、则 TAS5806MD 不支持该频率、因此需要另一个替代的 AMP IC。

请检查是否有与 TAS5806MD 性能相同的替代器件。

请检查 PCM9211中是否可以进行采样频率转换。 (是否可以进行下采样?)

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、MJ

    感谢您的提问。

    [查询1]

    在特定 PVDD 电压下、我们的器件输出直流失调电压将修整为非常小的范围。

    因此、如果器件正常工作、则在18V PVDD 下、输出端的直流失调电压应小于12mV。

    但关于直流检测阈值、它不仅与电压相关、还与直流持续时间相关。

    失调电压= 2V 并持续650ms 将触发直流检测、器件将报告故障。

    [查询2]

    使用24V 时、最小负载电阻为4.8欧姆。 如果电阻小于4欧姆、则很容易触发 OCE。

    [查询3]

    考虑到192kHz、tas5825可以支持192kHz。

    关于使用 PCM9211进行向下采样、我不熟悉该器件、因为它属于其他团队。

    您可以提交另一个 e2e 以确认 PCM9211的详细信息。

    谢谢

    Jess