This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:是否可以通过 I2C 发送结温信息?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159205/tas3251-could-junction-temp-info-be-send-over-i2c

器件型号:TAS3251

大家好、

只是收到了客户的请求。

目前、使用 TAS3251放大器的一些低音炮存在一些问题。 我们希望跟踪芯片的结温、该芯片在内部用于 FAULT 引脚上的过热警告/错误信令。 您是否知道是否有某种隐藏寄存器可通过 I2C 读取温度? 将会非常有帮助。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

      很抱歉、TAS3255无法做到这一点。 由于该器件不会将温度样本发送到 ADC、因此数字器件无法知道详细的温度值。 只有模拟器件才会使用温度样本触发警告或故障事件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    请确认您对 TAS3255的引用是否为拼写错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

     抱歉、这是一个拼写错误、没有 TAS3255器件。 我想说 TAS3251。