This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:TLV320AIC34IZAS -音频编解码器设计观察结果

Guru**** 2528370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159268/tlv320aic34-tlv320aic34izas---audio-codec-design-observations

器件型号:TLV320AIC34

在 TLV320AIC34IZAS 上进行音频测试期间、观察结果如下。 所使用的原理图设计附在附件中以供参考。

根据数据表建议、为每个部分提供的电源如下:

AVDD_DAC - 3.3V;DRVDD - 3.3V;IOVDD - 3.3V;DVDD - 1.8V

2、我们目前仅启用了器件的通道 A。 ADDR_A、RESET_A、SCL、SDA、MCLK_A、 WCLK_A、BCLK_A、DIN_A 和 DOUT_A 由我们的主机根据随附的原理图进行驱动。 我们能够通过 I2C 总线检测器件。

电阻器 R202、R213、R198、R209、R197、 R208、R234、R233、R232和 R237已移除。 R281、R282、R244、R246、R245和 R247为0Ω Ω。 放大器 U17和 U18暂时已通过。

要求是3个 MIC 和3个 spks。 MIC 功能正常。

4、我们连接了三个采用相同制造的2 8Ω 扬声器。 第一个连接到 HPROUT_A、HPLOUT_A [耳机]、第二个连接到 HPLCOM_A、HPRCOM_A [免提]、第三个连接到 MONO_LOM_A、MONO_LOP_A [听筒]。

如果 HPRCOM_A 连接到 GND、则连接到 HPLCOM_A、HPRCOM_A 的扬声器工作正常。 这种安排是在我们的硬件中完成的。

不过、根据我们的原理图、连接到 Mono_LOM_A、Mono_LOP_A 的扬声器无法与设计配合使用。 我们在我们的两个硬件板中观察到了这一点。 单声道 LOM_A 引脚已连接至 GND、但扬声器上仍不能观察到音频。

请访问 suggest.e2e.ti.com/.../TLV320AIC34_5F00_SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    HPROUT_A、HPLOUT_A 和 HPLCOM_A、HPRCOM_A 应能够驱动8Ω Ω 负载、如引脚功能表和第9.3.26节中所述。

    MONO_LOM_A、与线性输出类似的 MONO_LOP_A 可以驱动10kΩ Ω 负载、因此我建议不要绕过 U17并查看它是否起作用。 MONO_LOM_A、MONO_LOP_A 没有足够的功率直接驱动8Ω Ω 负载。

    您能否共享寄存器转储以及从输出到8欧姆扬声器的连接?