This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:广播员听到高频噪音

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985040/tas2557-there-was-a-high-frequency-noise-on-the-announcer

器件型号:TAS2557

你(们)好

     

仪器测试的使用发现、测试仪器的广播或 TI 公共板、计算机广播、THD 在700Hz 以上是低且平坦的、没有噪声、

但 NA582V3系统广播、700Hz 以上的 THD 较高、且波形突出、存在嗡嗡声高频噪声

什么可能导致广播中的高频噪声?

=>=>;测试仪器广播,与 NA582 V3外壳和扬声器配对

=>;使用 TI 电路板、带 NA582 V3外壳和扬声器、计算机广播

=>;NA582 V3系统广播、带有 NA582 V3外壳和扬声器

 

e2e.ti.com/.../NA582-V3_5F00_SPK10cm.xlsx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快为您提供响应。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否比较来自三种不同系统的输入数字信号? 您是否在所有情况下都使用相同的器件配置?
    另请在测试期间检查电源轨。
    此外、当信号正常且信号不正常时、您能否在输出信号的时域中提供一些示波器捕获?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将确认上述问题。

    我还想问一个问题:我们收到了 TAS2557的 I2C、是否有任何与 I2C 相关的寄存器可以查看 TAS2557或其 FW 版本的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      器件上有 POWER_STATUS (寄存器0、页0、地址0x64)和 DSP_BOOT_STATUS (寄存器0、页0、地址0x65)寄存器。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用 PurePath 工具从  公用板  (__LW_AT__Combined_configuration_0_TuningMode_48kHz.cfg)它是否配置 PCM 模式?生成 FW 映像
    检查数据流、有多种模式、I2S SDP (RJF)模式。 I2S 为默认模式
    我读出我们的器件在单声道 PCM 模式下工作、这是正确的型号?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [引用 userid="480238" URL"~/support/audio/f/audio-forum/985040/tas2557-there-was-a-high-frequency-noise-on-the-announcer/3644447 #364447"]合并配置_0_TuningMode_48kHz.cfg[/quot]

    这是否应该是文件附件? 我只有文本、而不是文件的链接。  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6574.combined_5F00_configuration_5F00_0_5F00_TuningMode_5F00_48KHz.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
        是否有用于查看软件版本的寄存器?因为我们的 TAS 中的软件已更新、现在我不知道它是哪个版本的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如图所示、如果我想将 ASI PCM 模式配置为 DSP 模式、我只需要写入相应的寄存器值 ASI1_format 和 ASI2_format、 但我发现与 ASI1_format 对应的寄存器无法写入值、因此无法将其配置为 DSP 模式。如何配置 DSP 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、没有用于跟踪 TAS2557配置更改的版本寄存器。  

    至于 ASI1_format 和 ASI2_format、表18中似乎有一个拼写错误。 您可以使用两个 ASIx_format 寄存器的位7-5来配置 PCM 和 DSP 模式。

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
      我们将 MCLK 和 BCLK 分别设置为24.576MHz 和3.072MHz、LRCLK 为48kHz。

    发现噪音消失了、但声音的音量会上下移动、

    原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用智能放大器(调优)模式并播放正弦音或单频信号、则输出可以开始"抽吸"。 这是由于扬声器保护防止扬声器发热所致。
    音量是随实际的声音还是音乐而增加还是降低?
    您还可以使用 ROM 模式进行测试、在该模式下没有处理、并且不应出现卷变化。

    关于时钟设置、配置可能不正确。 请注意、您必须在 End System Integration (最终系统集成)中指定采样率、时钟源及其频率、以生成所需的配置文件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    好 的,我明白了
    找到另一个问题的问题

    我们发现、当 TAS 2557设置为"调谐"模式时、将出现"嗡嗡"声

    写入寄存器后、将其设置为 ROM 模式、然后调低音量、噪音消失。扫描频率声音源也正常。

    在代码中、它被直接设置为 ROM 模式来加电、广播中没有噪声、但是在广播扫描的声音源时、它只能广播频率至3KHz。

    只有在先设置调谐模式、然后切换到 ROM 模式并调整音量后、广播才会完全正常。

    我想问是否应该在调优模式侧设置 ROM 模式中的某些寄存器?可以为调优模式调优哪些相关寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否发送 I2C 脚本、说明您在从调优模式切换到 ROM 模式时写入的内容、以及您如何首先设置调优模式?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调优模式广播音量将上下移动、然后广播音量将越来越低

    此处的参数是否相关?EDGE_RATE 或 DAC_GAIN,

    或与其他事情相关的其他问题?
    如果我想更改音量、是否需要更改 DAC_RATE 的值?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    写入寄存器:

    e2e.ti.com/.../Ti_5F00_rom_5F00_mode.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin
        根据 Guid 文档(End System Integration to generate bin file.docx)、使用 PPC3工具生成固件(NA582V3_V02.rar、NA582V3_V02.bin)、 然后将 其导入 TAS2557的驱动程序(tas2557-android-driver.zip)、然后上传到 TAS2557。


    在执行上述操作后、TAS2557的广播音量将会上升和下降、并且每次不同的广播(具有相同的音频源)的音量将会下降。
    这种问题的原因是什么?
    除了 tas2557-android-driver.zip 之外、驱动程序代码中是否还有任何新的驱动程序?

    e2e.ti.com/.../End-System-Integration-to-generate-bin-file.docxe2e.ti.com/.../NA582V3_5F00_V02.rare2e.ti.com/.../tas2557_2D00_android_2D00_driver.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将就此问题与 Ivan 协商、然后再与您联系。  

    您可以在 https://git.ti.com/cgit/tas2557sw-android/tas2557-android-driver/上找到我们的最新驱动程序 

    此致、

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

        更多信息:  
         我们进行了测试、发现第一次播放扫描音频源时、我可以播放20kHz、然后仅播放3kHz
        此问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否意味着您可以首先播放全音频频带宽度、而在第二次测试中、它只能达到3kHz?
    您是否已检查输出在高于3kHz 但严重衰减的频率下是否仍然存在?

    请尝试以下操作:

    • 按照您所执行的类似步骤生成配置文件、但选择 ROM 模式而不是调优模式
    • 获得新的配置文件后、请尝试使用它

    我之所以提出这一点、是因为调谐模式通常不是使用扫描或正弦音来评估的、而是使用实际的音频/音乐或语音。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器