This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989757/tpa3251-tpa3251

器件型号:TPA3251

降级器、

关于此 TPA3251的建议频率响应图,它是 在纯08、04欧姆电阻负载下测量/发布的?

由于高频损失,在涉及真正的扬声器/高音扬声器/分频器的情况下,大约20KHz 会很强?

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您在哪里可以看到该频率响应?  

    我们在测量频率响应时使用纯阻性负载。 除非使用了 AP 滤波器、否则 TPA3251在高频之前不应出现下降、直到远远高于20kHz、因为带宽为100kHz。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 OP 未回复的情况下、假设最后一个回复解决了客户问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您在哪里看到此频率响应? " 我正在听我的显示器扬声器... 当连接到 AB 类音频放大器(如 TDA7294)和 TPA3251 (D 类)时,我会听到很大的区别(以高音扬声器为单位)...  但我知道、这不仅是我的印象、许多音频前言与缺乏"通风"响应相关、这取决于连接 TPA3251的扬声器的数量。 它是 L/C 输出滤波器与扬声器交叉的相互作用... 但有趣的是 AB 类(TDA7294)似乎可以、同一个监视器扬声器... 谢谢!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您是否需要进一步的帮助?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n´t,我不需要进一步的帮助!