This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSD1792A:DSD1792A 和 PCM1792A 之间的差异

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, DSD1792A, DSD1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988240/dsd1792a-difference-between-dsd1792a-and-pcm1792a

器件型号:DSD1792A
主题中讨论的其它部件:PCM1792ADSD1792

你好

我们要使用1792启动 DAC 项目、只需了解 DSD1792A 和 PCM1792A 之间的差异。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSD1792支持 DSD 输入格式、而 PCM1792A 不支持。  PCM1792A 还具有一个 SPI/I2C 接口来配置器件。  实际上、如果您不是专门使用 DSD、则应使用 PCM1792A。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    感谢您的回复。  还有一个问题... 是否可以在 I/V 和 LPF 网络中使用0402 (1/16W)或甚至0201 (1/20W)电阻器、以使器件尽可能小?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系、尽管我建议使用薄膜型电阻器来最大限度地减少失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    O.. 100R 的输出会怎么样? 是否用于短路保护? 如果是、应该是1206 (1/4W)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ 100Ω 主要用于保护和电容负载隔离。  由于它的电阻对音频性能不是那么重要、因此它可以是任何类型的。  我认为它不需要为1/4W、除非您认为您的放大器可以提供电流。