This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3129D2:从芯片中获得奇怪的行为

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3129D2, OPA1604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987351/tpa3129d2-getting-weird-behavior-from-the-chip

器件型号:TPA3129D2
主题中讨论的其他器件: OPA1604

大家好、团队、

我的客户在测量 TPA3129D2的输出时遇到问题。  当它们尝试使用示波器测量其中一个输出时、它们会从芯片中获得奇怪的行为。 随附原理图和简化框图。

它们希望无滤波器输出出现问题。 使用 LC 滤波器的输出非常容易通过来自示波器的差分连接进行测量

e2e.ti.com/.../attachment.zip

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您能否向我们发送一份示波器截图、说明它们在放大器输出方面遇到的问题? 您能否分享有关无滤波器运行 TPA3129D2时具体情况的更多详细信息?  

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    以下是客户提供的其他信息。

    当他连接示波器的内置 Wavegen 时、一切工作都很出色、并且他连接到具有无滤波器输出的放大器的扬声器可以再现一切正常工作。 但是、一旦将探针连接到无滤波器输出、放大器就会输出直流噪声并进入关断状态。 如果不立即取出探头,芯片就会被毁。这里发生了什么?

    他在 TI 的一个 PDF 中看到、当没有差分信号发送到放大器的输入端时、可能会发生一个发现环路。 他尝试使用 OPA1604将其单端信号转换为差分信号。 但他无法弄清楚如何这样做、从而使示波器和放大器具有相同的接地。
    他所做的下一件事是购买差动放大器 IC、该 IC 将单端信号基本转换为差动信号。

    这或多或少解决了这个问题、但他正在努力解决 EMI 问题。 他宁愿选择一个简单的 OPV 电路。

    他期待着您为他们提供的每一个批评、意见和建议。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    他将导致这些问题的示波器探头放在何处? 也许电路原理图会有所帮助。

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、


    你好。  

    对于此延迟回复、我们深表歉意、我的客户向我们提供了延迟回复、并提供了以下文件、希望您能为我们提供反馈。

    e2e.ti.com/.../TPA3129D2-Testboard.zip

    感谢您的支持。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您与我们分享! 在查看布局之后、似乎没有任何迹象表明这是导致此问题的原因。  

    仅当有扬声器连接到输出端时才会出现此问题吗?  

    示波器的设置是什么?  

    客户将示波器的接地测试点放置在电路板上的什么位置?  

    谢谢、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请参阅我们客户的以下回复:

    仅当有扬声器连接到输出端时才会出现此问题吗?

    >>仅当有探针连接到输出时才会出现此问题。 这不取决于输出端是否有扬声器。

    示波器的设置是什么?

    >>交流耦合、x10探针(10兆欧姆)、HF 低通

    客户将示波器的接地测试点放置在电路板上的什么位置?

    >>我要将2个道具连接到放大器输出。 让示波器计算两个凸点之间的差值。 一个探针连接到 OUTA -、另一个探针连接到 OUTA +。 探针的接地端通过输出端的低通进行连接、如我将在下一条消息中发布的图片所示。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我是 Derek、 负责 TPA31xx 器件。

    客户是否将 AMP 接地端与电路板系统接地端分离?

    探针和电路板接地的接地连接是什么?

    我们可以离线讨论该问题。 我的电子邮件是 :derek-gong@ti.com

    您可以向我发送电子邮件。

    谢谢!

    此致、

    Derek