This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560调试

Guru**** 2504425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989143/tas2560-tas2560-debug

器件型号:TAS2560

尊敬的 TI 团队:

TAS2560当前遇到以下问题:  

1 μ A,、我们手头上的数据表、寄存器部分不完整  

如上图所示、相关寄存器的 book=0、page=50、51、52、book=0、 PAGE=0、REG=0x49、0x3c、0x0d、0x0E 寄存器、 和 pdf 未作说明。 或者、有一个工具操作会自动生成设置寄存器、也可以轻松地对其进行调整。  

2.打开录音设备,关闭后 PA 端将有底部噪音  

e2e.ti.com/.../TAS2560.m4a

3.主控制终端的 I2S 音频信号输出正常、音频文件在通过 TAS2560后会严重失真。  

4.连续播放350Hz 正弦波信号,中间偶尔会出现帧丢失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    首先、让我问:您是否使用 PPC3来控制 TAS2560? 您使用的是 EVM 还是定制板? 建议使用 PPC3 GUI 来配置器件、该软件将根据您选择的配置生成所有必需的寄存器设置。

    您提到的寄存器是保留的、应使用 PPC3生成。 其中大多数与升压和 DAC 采样相关。

    如果您使用的是定制板、则时钟配置可能与您的输入数据不匹配、从而导致噪声。 我听不到您明确提到的噪声、但从分光光度图中、数字接口配置似乎不正常。 请提供以下详细信息:

    • MCLK 频率(如果使用)
    • BCLK 和 WCLK 频率
    • 数据格式:I2S/TDM、位长度
    • 范围捕获最好检查这些值
    • 配置文件、PPC3或 cfg 文件

    预计扬声器将连续播放试验音、这用于从扬声器获取 Isense 和 Vsense、 然而、350Hz 不是预期频率、也许这也可能与错误的时钟配置相关、从而导致内部振荡器为试验音提供不同的频率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我们在一段时间内没有听到您的声音、我将此主题标记为已关闭。 如果需要、请随时在此处回复或打开新主题。  

    此致、  

    Justin Beigel