This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:校准问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984201/tas2563-calibration-questions

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2562

我正在尝试使用工厂测试创建校准数据(tas2563_cal.bin)。
我已经构建并运行 tas256xsw-android/tas2563-FTC、但我遇到以下错误

factorytest_log_01.txt

--------------------------------------------------
TAS2563混频器命令 PRI_MI2S_RX 音频混合器 MultiMedia1 = 1。
出厂测试:找不到混频器。 请安装 tinymix。
TAS2563混频器命令 TAS2563 IVSENSE 使能= 1。
出厂测试:找不到混频器。 请安装 tinymix。
出厂测试:无法播放/data/vendor/pa_cal/silence.wav. 请安装 tinyplay。
--------------------------------------------------

为了处理此错误、我进行了以下更正。

1) 1)我修复了 system.h 中的定义、因为在 tas2563_Mixer_command 和 sys_play_wav 中运行的 execve 系统调用参数中未设置路径。

#define AUDIO_PLAYER "tinyplay"->"/system/bin/tinyplay
#define AUDIO_Mixer "tinyMix" ->"/system/bin/tinymix

2) 2)处理"TAS2563 IVSENSE 使能"的混频器控制在 tas2563-codec.c 中不存在、因此我使用 tas2562-codec.c 将其添加为参考。

< >这些修复程序是否是我处理此问题的正确方法?

当我使用此校正运行出厂测试时,校准数据仍无法正确创建。

factorytest_log_02.txt

--------------------------------------------------
出厂测试:停止回放。
TAS2563校准值:
   Deva re = 0.00欧姆
   Deva rms_pow   = 0x00000000
   Deva t_limit   = 0x00000000
 SPK A 校准失败:RE 过低(限制:6.53)。
--------------------------------------------------

发生此错误的原因是在使用 tas2563_fTC 执行 get_re 时返回的 RE 值为0、并且后续 check_spk_bounds 决策的结果变为 RE1_FAIL_LO。

由于 get_re 是 tas2563-FC/libftc64.a 中的函数、我对它不是很了解、但从以下日志中、我认为它读取 Book 120、page 12、寄存器40至43的寄存器

--------------------------------------------------
nBook=120、nPage=12、nreg=40、pData[1]=0x0、pData[2]=0x0、  PData[3]=0x0、 pData[4]=0x0
--------------------------------------------------

< >本书120第12页的寄存器40至43的作用是什么? (我在数据表中找不到说明)

< >读取该寄存器的0可能原因是什么?

< >在本论坛的以下常见问题解答中、我看到了在 tas2563中读取 RE 值的寄存器是 Book 100、page 2、register 72至75的答案。
是否未使用 get_re 读取该寄存器?

   [常见问题解答] TAS2563:如何从器件寄存器中读取扬声器的电阻、RE?
   e2e.ti.com/.../3498313

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8688.factorytest_5F00_log_5F00_01.txte2e.ti.com/.../5773.factorytest_5F00_log_5F00_02.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快为您提供响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们应首先确保 IV-SENSE 正常工作、请检查以下各项以了解一些调试步骤:

    • 如果可能、请提供原理图和布局以查看硬件方面的所有内容是否正确。
    • 请使用器件发送 I 和 V 数据的 bin 文件(而不是默认的音频输入和音频输出)、如果您可以提供 PPC3文件、我可以帮助生成本例的 bin 文件
    • 使用上一步中的 bin 文件播放器件中的一些音频和录音、这将有助于了解是否正确捕获了 IV 检测数据
    • 确保系统正确配置 TX 路径
    • 此外、您还可以在校准期间记录 SDOUT 数据、并检查该数据是否正确或仅为0

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >如果可能、请提供原理图和布局以查看硬件方面的所有内容是否正确。

    随附了电路图。

    >如果您可以提供 PPC3文件,我可以帮助生成 bin 文件,然后附加 PPC3文件。

    请生成 bin 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCXXXX_5F00_TAS2563_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对原理图有一个问题:放大器的输出端似乎有电阻器和铁氧体选项、您能否确认您只连接了其中一个? 我在这些组件上看不到任何 DNP 标记。

    此外、如果在滤波器的输出端连接了电容器、则必须使用铁氧体、而不是电阻器。 如果您在输出端使用电阻器、则必须移除电容器。

    您是否能够配置设备并在正常使用时播放音频? 您是否仅在工厂测试校准结果或正常使用情况下遇到问题?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >我对原理图有一个问题:放大器的输出端似乎有电阻器和铁氧体选项、您能否确认您只连接了其中一个? 我在这些组件上看不到任何 DNP 标记。

    电阻器和铁氧体均为 uesd。 原因是 D-AMP 的振铃噪声在过去的模型中已经降低。

    >此外、如果在滤波器的输出端连接了电容器、则必须使用铁氧体、而不是电阻器。 如果您在输出端使用电阻器、则必须移除电容器。

    由于电容器为33pF 和100pF、我认为没有任何影响。 这些是维持射频性能所必需的。

    >您是否能够配置设备并在正常使用时播放音频? 您是否仅在工厂测试校准结果或正常使用情况下遇到问题?

    可以播放声音。 只能采集校准时的测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    他们想要讨论从库中读取的寄存器地址是否正确。 您对此有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    常见问题解答中描述的寄存器地址正确、可读取 RE 值。 请注意、器件必须配置为 SmartAmp 模式才能更新此 RE 值、如果未配置、则读取的值将全部为0。

    务必确保主机能够接收来自 TAS2563的 SDOUT 上的数据、记录是否在正常用例中(校准期间除外)正常工作?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >常见问题解答中描述的寄存器地址正确,可以读取 RE 值。 请注意、器件必须配置为 SmartAmp 模式才能更新此 RE 值、如果未配置、则读取的值将全部为0。

    该器件配置为 SmartAmp 模式。 但是、RE 的读数为0。

    >务必确保主机能够接收来自 TAS2563的 SDOUT 上的数据,记录在正常用例中是否正常工作(校准期间不工作)?

    我们的产品未连接麦克风。 因此、录制功能不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们希望确认有关重新注册的信息。

    Book 100 page2寄存器72至75与 Book 120 page12寄存器40至43之间有何区别?

    书籍100 page2寄存器72至75 > RE 值、由客户在调优模式下设置。
    Book 120 page 12寄存器40至43 >在校准模式下测量的 RE 值。

    正确吗?

    客户尝试修改校准编码、以便在校准期间从 Book 100、PAGE 2寄存器72至75强制读取。

    然后、校准完成、没有任何问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 您能否确认 VSNs_x 引脚已连接到扬声器? 我们可以查看原理图/布局以进行仔细检查。
    • 录音功能与麦克风无关。 录音功能可用于从设备中获取 IVsense 数据以及回波参考、VBAT 电平等其他数据
      我想再次检查 IVsense 是否正确、可以通过从器件中记录来检查它。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    我将在校准期间与我们的驾驶员专家一起跟进 RE 值。 将尽快提供反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要对 tas2563使用“TAS2562 IVSENSE enable”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要对 tas2563使用“TAS2562 IVSENSE enable”。 两个芯片都是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >是否可以确认 VSNS_x 引脚已连接到扬声器? 我们可以查看原理图/布局以进行仔细检查。

    IV-SENSE 连接到扬声器、如另一天附加的电路图中所示。

    >不要对 tas2563使用“TAS2562 IVSENSE enable”。 两个芯片都是不同的。

    我不使用“TAS2562 IVSENSE 使能”,但 ISNS_PD (电流感应)和(电压感应)设置为活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请指定如何执行校准命令以及记录命令。 具体来说、我的建议是、您需要记录器件中的数据、它应该是 Isense 和 Vsense 数据。

    另外、请告诉我通过电子邮件对此问题的跟进是否正常、或者是否有任何缺失。 如果可能、我希望仅将支持保留在一个位置、因为有两个线程会令人困惑。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我们在一段时间内没有听到您的声音、我将此主题标记为已关闭。 如果需要、请随时在此处回复或打开新主题。  

    此致、  

    Justin Beigel