This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:执行系统诊断时 I2C 通信故障(下载失败)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985031/tas3251-i2c-communication-failure-whenever-perform-system-diagnostic-download-unsuccessful

器件型号:TAS3251

TAS3251EVM 在 Windows 10 x64平台上使用 PPC3、执行系统 诊断和弹出对话 I2C 错误和提示"与器件进行错误通信。 请确保 EVM 已连接。"、我可以 确认 EVM 已通过 micro-USB 线连接到 PC。

顺便说一下、我不知道为什么它工作得好。顺便说一下、我不知道它为什么工作得好。

PPC3版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件版本正常。 让我在 工作台上试一下、很快回来。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、TAS3251EVM 硬件配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在工作台上尝试后立即反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查过 EVM、但我没有遇到这个问题。 我认为问题是由 I2C 地址设置与 GUI 不匹配引起的。 请在 J19 (散热器正下方)上插入跳线、然后重试。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 J19不会影响这个问题、即使跳线是向上还是向下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PPC3报告了与器件通信的故障、这可能是由 I2C 地址不匹配引起的。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了利用 J19之外、如何在 TAS3251EVM 上设置 I2C 地址?

    我已尝试设置 J19跳线,即使安装 或卸下了 J19,PPC3也无法与 EVM 通信。

    参考  TI 网站上的 SLAU757B 文档:

    3.5 I2C 地址

    TAS3251、0x94和0x96有两个 I2C 地址可用。 I2C 地址选择
    由 J19跳线 I2C ADR 的状态确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 EVM 上、如果未进行硬件更改、则只需 J19即可更改 I2C 地址。

    是否可以尝试使用直接 I2C 来检查是否可以成功写入器件?

    您可以尝试使用单个脚本"w 94 00 00"或"w 96 00 00"

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3周内无响应的情况下、假设最后一个帖子解决了 OP 的问题、我将关闭此主题。