This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:如何将 TS3A227E-EVM 与 MSP-EXP430G2 LaunchPad 修订版1.5相连接

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986004/ts3a227e-how-do-i-interface-ts3a227e-evm-with-msp-exp430g2-launchpad-rev-1-5

器件型号:TS3A227E
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ETMSP-EXP430G2

E2E、  

我已订购 https://www.ti.com/tool/TS3A227E-EVM 进行评估。 但是,它不附带 MSP-EXP430G2 LaunchPad 修订版1.5,我已根据连接的 LaunchPad 订购了 MSP-EXP430G2ET。 我是否可以知道这是正确的?

我们 收到了 MSP-EXP430GET、但 launchpad 用户指南跳线与物理产品不同。 您可以订购哪款 LaunchPad 吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    本用户指南所指的 EVM 不可用。 当前替代产品是您当前拥有的 EVM。 该板支持正确的微控制器、因此可以正常工作。  由于您已经安装了 GUI、因此运行器件时的差异应该最小到不存在。 您看到的错误是一个常见的错误-如果看到此错误、请验证 EVM 是否也已连接到计算机。 如果已连接、请尝试重新连接。  

    如果这不能解决您的问题、请告诉我、 我将看到我们还能做些什么!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker、  

    您 表示、即使与 MSP-EXP430GET 配合使用、所有器件也应正常工作。 但是、我们在无法检测 COM 端口时继续看到相同的错误。

     

    新 MSP-EXP430GET 的设置是否经过测试和验证?

     

    谢谢、  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    MSP-EXP430G2ET 是过时的 MSP-EXP430G2的替代板。 两个 MSP 电路板具有相同的启动焊盘连接、因为它们支持相同类型的微控制器。 MSP 电路板已更改-但是器件之间的硬件和连接未更改、因此器件的使用不会出现问题。  

    话虽如此-您能否验证 EVM 是否已连接到计算机。 这应该与下图非常相似

    如果 EVM 未连接、COM 端口将不会进行注册、您看到的错误将显示出来。

    您还能验证 电路板中使用的是什么 MSP430吗?

    请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我已经确认笔记本电脑识别了 MSP430G2ET 连接的 COM 端口。 当尝试通过 GUI 触发闪存下载按钮时、笔记本电脑能够初始化相同的 COM 端口。 这表明相应地识别 COM 端口。 但是、当 GUI 运行时、它始终显示无法打开 COM 端口并且无法读取默认寄存器。 我们是否在这里遗漏了任何东西?

    谢谢、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    我们目前正在研究这个问题。 如果需要在 GUI 上进行固件更新、我们可能需要一些时间才能将器件放入并与 MSP430团队合作。 我将在下周提供有关我们发现的内容的更新信息、因为我们不确定直接错误的地方。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    感谢您的关注。

    同时、我是否可以知道我们是否有可与现有 GUI 配合使用的旧硬件? 我们可以与客户分享、让他们在我们开展调查的同时继续进行设计?  

    谢谢、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    目前、此 EVM 的测试硬件已停产、它是  MSP-EXP430G2、但我找不到此器件的任何库存。 尚未为此器件测试任何其他硬件、我们已测试升级后的 MSP EVM、以确保其与 GUI 配合使用。 我们正在研究这个问题,希望很快能找到答案。 很抱歉给您带来的不便-但是、只要我们有更多信息、我就会告诉您。

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    我想提供更新-但请继续回答您的问题、因为您的问题通过电子邮件离线出现。 问题似乎出在 GUI 本身-我们目前正在研究具体问题是什么、并研究 GUI 的软件以了解需要更新的内容。 这可能需要一些时间、因为我们的产品线经常不能与 GUI 配合使用。 但同时、请随时提出更多问题、以便我们可以帮助您使用 EVM sans GUI 进行测试。 我将关闭此主题-但请继续回答您在我们的电子邮件链中可能遇到的任何问题。

    最棒的

    Parker Dodson