This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:低频时的频率响应

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987383/drv632-frequency-response-at-low-frequency

器件型号:DRV632

大家好、

目前、我对 DRV632有疑问。

 我们的原理图如下所示。

用于 RMS 值测试的音频响应

我的测试结果(使用1k 正弦波作为0dB 基准)

20Hz->-2dB

1kHz->0dB

20kHz->-0.09dB

我需要调整20Hz 结果、使其为+-0.3dB。

我尝试其他组合、但不比此选项更好

您能给我一些提示吗 ?如何调整电阻/电容值以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队 正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾尝试过在输出端不使用 RC 滤波器? 根据原理图值、20kHz 时不应出现衰减。
    您是否验证了 DRV632的输入端不存在衰减?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我更改电阻值、如下图所示。
    然后、我进行了三次实验、结果如下所示

    1.no 低通
    (R202/R210->Short、C170/C178->NC)
    20->-1.73dB
    1K->-0.001dB
    20K->-0.164dB

    2.change 来源至 APx555 495mVrms
    (使用 APx555为 ADAC_AOR 和 ADAC_AOL 生成495mVrms 正弦音)
    20->-1.375dB
    1K->-0.001dB (497.7mV)
    20K->0.007dB

    旁路线路驱动器(DRV632)
    (R204/R202->NC,将 C169连接到 AOR NET/R211/R210->NC,将 C175连接到 AOL 网)
    (已验证原始来源)
    20->-0.129dB
    1K->-0.001dB (497.7mV)
    20K->0.043dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否也移除了第二次测试的低通滤波器? 我会说测试2的结果看起来不错。
    由于受保护、网络、我很可能无法打开图片、我将检查是否来自其他地方。
    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在执行这三次测试时,我删除了低通滤波器(R202/R210->SHORT,C170/C178->NC)。

    您认为  测试2的结果正常意味着20Hz 时的衰减-1.375dB 对于 DRV632而言是正常的?

    我上传 了新 电阻 值的原理图、并使用 imgur 重新配置、请重试。

    https://imgur.com/oxrmIJw

    感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件的频率响应取决于外部元件。 输入电阻器和电容器构成高通滤波器、因为 Fc = 1/(2*PI*14k*1U)=~11.4Hz。 该 FC 为-3dB、因此20Hz 以上时为~-1.3dB 不会出现错误。

    如果您还有更多的油炸玉米饼、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我用10U 更改 C169/C175、并按如下所示进行衰减

    20->-0.048dB
    1K->-0dB
    20K->0.056dB

    感谢您的详细解释~