大家好、
目前、我对 DRV632有疑问。
我们的原理图如下所示。
用于 RMS 值测试的音频响应
我的测试结果(使用1k 正弦波作为0dB 基准)
20Hz->-2dB
1kHz->0dB
20kHz->-0.09dB
我需要调整20Hz 结果、使其为+-0.3dB。
我尝试其他组合、但不比此选项更好
您能给我一些提示吗 ?如何调整电阻/电容值以解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我更改电阻值、如下图所示。
然后、我进行了三次实验、结果如下所示
1.no 低通
(R202/R210->Short、C170/C178->NC)
20->-1.73dB
1K->-0.001dB
20K->-0.164dB
2.change 来源至 APx555 495mVrms
(使用 APx555为 ADAC_AOR 和 ADAC_AOL 生成495mVrms 正弦音)
20->-1.375dB
1K->-0.001dB (497.7mV)
20K->0.007dB
旁路线路驱动器(DRV632)
(R204/R202->NC,将 C169连接到 AOR NET/R211/R210->NC,将 C175连接到 AOL 网)
(已验证原始来源)
20->-0.129dB
1K->-0.001dB (497.7mV)
20K->0.043dB
您好!
在执行这三次测试时,我删除了低通滤波器(R202/R210->SHORT,C170/C178->NC)。
您认为 测试2的结果正常意味着20Hz 时的衰减-1.375dB 对于 DRV632而言是正常的?
我上传 了新 电阻 值的原理图、并使用 imgur 重新配置、请重试。
感谢您的帮助~