This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720L:不工作

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988828/tas5720l-not-working

器件型号:TAS5720L
主题中讨论的其他器件:TAS3251

你(们)好  

我们正在与 TAS5720合作进行一个项目。

我们使用 MediaTech MCU 将 I2S 发送到 TAS5720。

下面是我们的设计图。  请注意、此 IC 系列有1个设计、它可以与 Samsung ARTIK  智能物联网平台正常配合使用。

这里是我们使用的寄存器的配置。

TAS5720配置值

0x01 -> 0xFC
0x02 -> 0x04
0x03 -> 0x90
0x04 -> 0xf4
0x06 -> 0x59
0x08 -> 0x08
0x10 -> 0xff
0x11 -> 0xFC

您能不能帮助我检查设计错误、i2c 配置或任何解决方案、以便我找到错误位置。

我们在以前的项目中将 TAS3251用于 MediaTech MCU、它们工作正常。 我认为问题不在于 I2S 通信。

请尽快回复。 我们现在没有太多时间用于该项目。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的设计图。  请注意、此 IC 系列有1个设计、它可以与 Samsung ARTIK  智能物联网平台正常配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    您能用 check?来示波 MCLK、BCLK、LRCLK 的波形

    建议将寄存器读出为0x08以查看可能导致非音频输出的错误状态。

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    它是数据波形、LRCLK、BCLK、我的设计中没有任何 MCLK 波形。

    LRCK 和 BCLK:

    LRCK 和数据:

    数据和 BCLK:

    当我播放音乐时、寄存器0x08为0x08。

    我发现数据和 LRCK 有问题。  LRCLK 数据太晚。 我使用的是16位数据。

    kds.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    TAS5720需要 MCLK 才能实现正确的运行、我还会在您的原理图中看到 MCLK。 请确认。

    至于 I2S 格式、如果是16位、请将 I2S 源格式与 TAS5720的设置相匹配。 请参阅数据表中的寄存器0x02。  

    0x02 -> 0x04

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我在 MCLK 引脚上尝试了12.288MHz、但它 不工作。
    我设置0x02 - 0x04
    BCLK/LRCK 为 64并且我使用16位数据。
    BCLK =3.05Mhz
    LRCK= 48kHz
    Tas5720使用单声道类型。
    您能帮我解决这个问题吗?
    KDS、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    您是否具有适用于标准 I2S 源的音频精度? 我看到3.05MHz 和48kHz 的比率不完全是64倍。

    我这边很奇怪、您这边是否有 EVM 板用于关联?


    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别名正确。  BCLK 必须为3.072MHz 才能正常运行、而不是3.05MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    我们的 I2S 似乎无法正常工作。 我们再次联系 MediaTech 寻求帮助。 我将尽快通知您。