This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989769/tpa3251-tpa3251

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TAS3251

降级器、

请告知 TPA3251在高端频率(15KHz - 20KHz)下的音频响应。

这种高频衰减是因为 D 类放大器(输出 LC 滤波器)或 DAC 内部转换?

因为在实际的扬声器(高音扬声器/分频器)为04欧姆时,很容易察觉到...

谢谢、Andreas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我有几个问题:

    • 您是否正在使用 EVM?
      • 如果不是、您使用的 LC 滤波器值是多少?  
    • TPA3251中没有内部 DAC
      • TAS3251中有一个 DAC。 您所指的是器件吗? 命名惯例有点令人困惑。
    • 我们使用电阻负载而不是扬声器、因为扬声器在不同频率下具有不同的阻抗。 听起来就像您使用扬声器对其进行了测试一样。 您是否有它在频率范围内的阻抗图?  

    谢谢、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您是否正在使用 EVM?   否!  使用 " Aiyima A04 -小型中国放大器"   
      • 如果不是、您使用的 LC 滤波器值是多少? 在立体声 BTL 中使用10uH 和0.68uF - 04欧姆   
    • TPA3251中没有内部 DAC
      • TAS3251中有一个 DAC。 您所指的是器件吗? 命名惯例有点令人困惑。 我在 TI 的一些论文中看到了“高功率音频放大器”,解释了 TPA32XX 系列的工作...  我想这可以是... 高分辨率音频播放24位/96 KHz 的原因...   
    • 我们使用电阻负载而不是扬声器、因为扬声器在不同频率下具有不同的阻抗。 听起来就像您使用扬声器对其进行了测试一样。 您是否有它在频率范围内的阻抗图? 是的! 您是正确的。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您澄清要使用的系统。 如果可能、我建议使用纯阻性负载进行测试并检查结果。 由于我没有原理图、可能还有其他一些因素会限制系统的频率响应。 删除尽可能多的变量将有助于更好地确定此限制因素的来源。  

    我相信我已经使用 EVM 测试了频率响应。 我将检查是否有任何测试来验证这一点。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算无响应、我将关闭此线程。  我可以在回复后重新打开。