This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:TPA6166麦克风放大器的频率响应问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989559/tpa6166a2-question-of-frequency-response-of-microphone-amplifier-of-tpa6166

器件型号:TPA6166A2

您好、Sirs、

我们在30Hz 时获得了-3dB 的转角频率、采用 TPA6166 EVM。 我们尝试将 R1上的低通滤波器短路、但没有得到改善。
 使用 TPA6166的麦克风放大器是否能够在20Hz 至20kHz 范围内实现平坦的频率响应?

请提供  TPA6166器件麦克风放大器的官方频率响应规格吗?




CH1:R1已填充、CH2:R2短路

SLEEVE 上的100mV 输入信号、NOUTN 上的测量信号、MOUTN 上的2.2kR 负载。

  





----------------------------------------------------

TPA6166配置:

#op i2c Addr 数据注释
W 80 1e 19 #Enable 寄存器3.
W 80 04 08 #Interrupt Mask Register 1
W 80 05 00 #Interrupt Mask Register 2
W 80 07 bb #left 耳机音量寄存器=+2dB
W 80 08 79 #RIGHT 耳机音量寄存器= LR 跟踪
W 80 09 C7 #Microphone/接地控制=+24dB
W 80 12 01 #Reserved 寄存器
W 80 13 45 #Reserved 寄存器
W 80 1a 95 #Jack Detect AC 测试设置
W 80 1e 01 #semi 自动模式
W 80 1D 80 #Enable 寄存器2.
----------------------------------------------------

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年3月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在内部、该器件仅在 INx 上具有低通滤波器、下面是频率响应规格的摘要:

    AP 的输入端是否有任何可能影响测量的滤波器?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我们发现 LPF (R1、R2和 C3)会影响频率响应。 我们可以在 R1和 R2短接的情况下提高高频带的振幅、而在 本例中、我们可以看到通带纹波。 下面是我们的比较:

    CH1:R1=R2=1k Ω、CH1-2:R1=R2=短(0 Ω)



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年3月31日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    根据规格、麦克风前置放大器的高频角应高得多。
    您是否还尝试更改输入侧(SLEEVE)的 π 型滤波器?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的建议。 我们没有更改 EVM 上的 π 型滤波器。

    此致、

    陈耀恩
    2021年4月1日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我认为输入 π 型滤波器可能会影响频率响应、因此有必要更改值或将其绕过以进行测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器