This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:MIC 输入阻抗

Guru**** 2519530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989187/tlv320aic3120-mic-input-impedance

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、团队、

我的客户正在尝试 计算高通滤波器截止频率、该频率由 MIC1LP 的 MIC 输入阻抗和外部电容器组成。

  1. 您能告诉我 MIC1LP 的输入阻抗吗?
  2. Rin 值可通过第1页 R48进行配置。  它是否会影响 输入阻抗?
  3. 此设计中将使用 AGC。 如果使用 AGC、R48值会影响输入阻抗?

此致、

Itoh

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    请在下面找到我的答案:

    1、输入阻抗通过编程第1页的寄存器48和49来确定。

    2.以上答案已确认这一点。 配置这两个寄存器可设置相应 MIC 输入的输入阻抗。  

    3.寄存器48和49设置固定的输入阻抗、这会影响适用的 PGA 增益。 更改 PGA 增益不会影响输入阻抗。 此外、AGC 的工作原理是更改 PGA 增益、因此不会影响输入阻抗。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    在数据表中、 Rin (前馈电阻)是否与 输入阻抗类似?

    我 知道 P1/R48影响 MICLP 输入阻抗、但我不知道 P1/R49如何影响输入阻抗。

    请详细说明这一点吗?

    如果 AGC 控制 PGA 增益、则 MICLP 引脚的输入阻抗将 是固定值、  该值由 P1/R49编程、正确吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    没错。 P1/R48是指正输入、P1/R48是指负输入。 请参阅下图:

    您对 AGC 的问题是正确的。 PGA 增益将发生变化、但 PGA 增益由所选的输入电阻决定。  

    此致、

    Aaron Estrada