This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何 TI 音频编解码器可以支持包括线路输入、线路输出和麦克风输入在内的模拟输出? 谢谢!

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3104, TLV320AIC3110, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990024/is-there-any-ti-audio-codec-which-can-support-analog-outputs-includes-line-in-line-out-and-mic-in-thx

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204TLV320AIC3104TLV320AIC3110TLV320AIC3109-Q1

您好、先生、

我是来自 Advantech 公司的 Eric Li,RD

我想知道"是否有任何 TI 音频编解码器可以支持包括线性输入、线性输出和麦克风输入在内的模拟输出?"

如果有、请提供器件型号和寿命信息。

谢谢!

此致、

李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克·海尔

    我们定期与 Advantech 的多个部门合作、也很乐意与您合作。

    我们提供了许多常用的编解码器 IC、例如 TLV320AIC3104、TLV320AIC3204或 TLV320AIC3110、它们支持线路和麦克风输入以及线路/耳机/扬声器输出。  我们有多个器件、它们具有高度可配置性、因此、要查找最佳 IC、您是否会共享有关要求的更多信息?

    • 输入:
      • 麦克风
        • 有多少麦克风?
        • 单端还是差分?
      • 线路输入
        • 有多少信道?
        • 单端还是差分?
    • 输出
      • 线性输出
        • 有多少信道?
        • 对特定输出电平有任何要求? (例如1Vrms)
      • 耳机/扬声器驱动器
        • 对线路输出之外的输出有任何要求?
    • 配置接口
      • I2C 还是 SPI?
    • 音频串行接口格式
      • I2S/LJ/RJ 或 TDM?
      • 采样率要求(例如16kHz、48kHz、44.1kHz 等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells 先生、

    谢谢您的回复。

    这是我们的请求、

    一、两个输入,一个是麦克风,另一个是线路输入。 两者都是单端的。

    二、一个输出,最好是线路输出。 1.2Vrms 是最佳值、1Vrms 可能还可以。

    三、配置接口:最好使用 I2C

    四. 音频串行接口格式:首选 USB。 如果没有 USB 音频编解码器、请建议使用合适的接口。

    采样率:44.1kHz 和48kHz

    此致、

    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB 器件、请查看 https://www.ti.com/product/PCM2902C 它是一款立体声输入/输出 USB 音频编解码器。

    对于不是 USB 音频器件并提供 I2S 接口的类似器件、请查看 TLV320AIC3104或 TLV320AIC3109-Q1 (如果一次只有一个输入处于活动状态、因为只有一个 ADC 但有多个输入。