This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:使用 TMDI 和 SDIN

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987913/src4190-q1-using-tmdi-and-sdin

器件型号:SRC4190-Q1

大家好、团队、

SRC4190-Q1能够接受具有 TDMI 输入的 TDM 输入、同时还能通过 SDIN 输入 I2S。
基于此、我们的客户正在考虑使用 SRC4190-Q1、其设置如下:

如果数据被输入到 TDMI、基准时钟是否为 CKO?
或者、如果它被设置为从模式、那么将从外部 CLK 生成基准时钟;因此、只有输入数据是可以的?

谢谢、
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Masaru、

    TDMI 和 SDOUT 之间没有采样率转换、只在 SDIN 和 SDOUT 之间、所以 TDMI 应该与 BCKO 同步。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    感谢您的回答。

    我假设 TDMO 有2个子帧、每个子帧包含来自 TDMI 和 SDIN 的数据。
     

    输出数据的顺序是否由输入所使用的引脚决定?
    换言之、请告诉我先输出哪些数据:数据输入到 TDMI 或 SDIN?

    谢谢、
    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Masaru、

    SDIN 引脚上的数据将首先输出、然后是 TDMI 数据流。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="277711" URL"~/support/audio/f/audio-forum/987913/src4190-q1-using-tmdi-and-sdin/3656074 #3656074"] SDIN 引脚上的数据将首先输出、然后是 TDMI 数据流。[/quot]

    我在数据表中的什么位置可以找到它?

    此外、客户还有另一个问题、因此我将离线跟进。

    谢谢、

    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Masaru、

    此信息未明确显示在数据表中、但是排列数据的唯一逻辑方式。 SRC 不知道 TDM 流中已经存在多少个有效数据通道、因此无法知道它应该将自己的数据放置在哪个插槽中。 因此、它 首先在 总线上的第一个时隙中以 TDM 格式输出自己的数据、然后附加来自 TDMI 引脚的波形。

    最棒的

    Zak