This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:麦克风放大器的 TPA6166测量问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985797/tpa6166a2-question-of-tpa6166-measurements-of-microphone-amplifier

器件型号:TPA6166A2

您好、Sirs、

我遇到了 TPA6166麦克风 放大器测量方面的问题、需要 BU 的帮助:

(1)在采用 CTIA 配置的 SLEEVE 上、仅为250mV 满量程输入。
(2) MOUTN 上的输出 电平 低于预期。


1.测试条件:

具有以下 I2C 初始代码的 TPA6166 EVM:

----------------------------------------------------
#op i2c Addr 数据注释
W 80 1e 19 #Enable 寄存器3.
W 80 04 08 #Interrupt Mask Register 1
W 80 05 00 #Interrupt Mask Register 2
W 80 07 bb #left 耳机音量寄存器=+2dB
W 80 08 79 #RIGHT 耳机音量寄存器= LR 跟踪
W 80 09 87 #Microphone/接地控制=+12dB、0xc7表示+24dB
W 80 12 01 #Reserved 寄存器
W 80 13 45 #Reserved 寄存器
W 80 1a 95 #Jack Detect AC 测试设置
W 80 1e 01 #semi 自动模式
W 80 1D 80 #Enable 寄存器2.
----------------------------------------------------

插入的虚拟负载:

TIP 到 RING2 = 32 Ω
RING1至 RING2 = 32 Ω
SLEEVE 至 RING2 = 2.2k Ω



TPA6166 EVM 检测到0x19 = 0x81的耳机





已将单端输入信号施加到 SLEEVE、RING2上接地



RING2上的满量程输入电压随着>250mVrms 的变化而失真



输入电压为1Vrms 时的 SLEEVE 测量值



将输入信号降至250mV -> SLEEVE 上的低失真



但是 、我在  TPA6166 EVM 的 MOUTN 引脚上获得的输出仅低于我们的预期。 我的测试配置是否缺少任何内容?



VIN (SLEEVE)与 VOUT (MOUTN)间的关系

CH1:麦克风增益= 12dB (0x09 = 0x87)。 设置增益= 12dB、实际增益= 5.6dB
CH1:麦克风增益= 24dB (0x09 = 0xc7)。 设置增益= 24dB、实际增益= 17.4dB



THD+N 与 VIN 间的关系(SLEEVE)

CH1:麦克风增益= 12dB (0x09 = 0x87)。  满量程输入电压= 158.5mV
CH1:麦克风增益= 24dB (0x09 = 0xc7)。 满量程输入电压= 100.0mV



THD+N 与 VOUT (MOUTN)间的关系

CH1:麦克风增益= 12dB (0x09 = 0x87)。  满量程输入电压= 302.7mV
CH1:麦克风增益= 24dB (0x09 = 0xc7)。  满量程输入电压= 747.9mV



耳机输出功能正常。 AP 向 TIP 和 RING1发送测试信号、测量 HPINL 和 HPINR 上的音频质量   



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年3月15日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我将查看您的数据、并尽快提供进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我确认了在 MOUTN 上使用2.2kR 虚拟负载和1KR/47nF 低通滤波器不会产生影响。
    这是我的24dB 和12dB 增益测试结果

    (1)套筒上连接了2.2kR 虚拟负载
    (2)套筒上拆下了2.2kR
    (3) LPF 在 MOUTN 上短接:

    我假设24dB (15.848V/V)和12dB (3.981)的规格是差分的。 对于单端、我们应该参考15.848/2=7.924V/V=17.978dB 和3.981/2=1.990V/V=5.977dB。 请提供建议。  



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年3月16日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    感谢您提供其他数据。 伊凡还在做这件事,并将尽快返回给你。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我正在关注您的最新 e2e 线程。
    确实为差分信号指定了增益。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Ivan、Wayne Chen