This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:耳机检测器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989558/tlv320dac3203-headset-detecion

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

我们尝试在 TLV320DAC3203上使用耳机检测功能。

 

7.4器件功能模式

以下特殊功能可用于支持高级系统要求:

耳机检测

中断的产生

灵活的引脚多路复用

更多详细信息、请参阅《TLV320DAC3203应用参考指南》

 

我们可以在应用参考指南和 MICBIAS 输出引脚上找到相关寄存器、但该 DAC 器件上没有 MIC DET 引脚

第0页/寄存器67:耳机检测配置寄存器- 0x00 / 0x43

 

 

我们是否应该使用 GPIO 引脚监控耳机插头 GND 环上的偏置电压?

 

此致、

Mochizuki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    该器件将 MFP3引脚用于 MICDET。 应用参考指南的下表中展示了该示图:

    以及 EVM 设计:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器