This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101电源要求

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990147/tlv320dac3101-tlv320dac3101-power-requirements

器件型号:TLV320DAC3101

大家好、我在为   TLV320DAC3101重新分级方面有一些问题

根据数据表、这些是以下电源轨:
AVDD:2.7-3.6V DVDD:1.65-1.95V HPVDD:2.7-3.6V SPLVDD:2.7-5.5V SPRVDD:2.7-5.5V IOVDD:1.1-3.6V
 
如果我们不使用其中一个扬声器而没有耳机、是否需要为所有电源轨供电?
我们是否每个电压轨都有峰值功耗? 数据表仅提及系统的典型功耗   
是否有定序要求? 除了6.3.1中的内容、数据表并不太具体
电压是最高效/最有效的电源轨。 例如 、SPRVDD。
 
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果您关闭某些电源、则可能会反向偏置内部电路、从而导致一些泄漏电流从受电电源流向未受电电源。

    如果您需要关闭某些电源、则必须禁用器件的所有内部设置、理想情况下应下拉 RESET 引脚。

    电流消耗更多地取决于内部配置、而不是电源电压。 本文档中提供了一些参考: TLV320AIC31xx 和 TLV320DAC31xx 功耗特性(修订版 B)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器