This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:当我将 PCM 音量增加到-20dB 以上时、TAS2770关闭 PWM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986149/tas2770-when-i-increase-the-pcm-volume-above--20db-tas2770-shuts-the-pwm-off

器件型号:TAS2770
  • 扬声器的额定功率为3W、阻抗为8 Ω。
  • 具有12V VBAT。
  • DVC_PCM 设置为-30dB
  • 放大器电平为21dBV。

问题是当我将 PCM 音量增加到-20dB 以上时、TAS2770关闭 PWM。 在重新启动电路板之前、即使降低了音量、它也不会恢复。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ellab、

    这是在 TI EVM 还是在不同的 PCB 上发生的?
    设备未连接扬声器时是否会出现这种情况? 使用其他扬声器时是否会发生这种情况?

    这听起来像是在放大器的输出端发生过流事件。 这一点可以验证。 如果您读取寄存器0 PAGE 0寄存器0x24、值0x02将指示发生过流事件。

    如果发生这种情况、器件可能会被置于 SW 关断状态。 发生此错误后、您是否可以读取书籍0页0寄存器0x02来验证它?

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的反馈。

    • 这 种情况发生在我们的 PCB 上(基于 i.MX8M Mini)
    • 工作正常时的寄存器值:0x02=0x0c、0x05=0x3D、0x24=0x04
    • 当它停止时、寄存器值:0x02=0x0c、0x05=0x15、0x24=0x00

     http://cube.geek.perl.sh/ti/codec/tas2770_schem.png

    还不错,很差
    00:00
    01:00
    02:0C 0c
    03:14 14.
    04:01
    05:PCM 的3D 15 <<回放音量
    06:00
    07:07 07
    08:00
    09:08 08
    0A:07 07
    0b:02 02
    0C:02 02
    0D:10 10
    0E:13 13.
    0f:02 02
    10:00
    11:04
    12:06
    13:07 07
    14:08 08
    15:14 14.
    16:76
    17:10 10.
    18:6e 6e
    19:1E 1e
    1A:58
    1b:01
    1C:14 14.
    一维:4e 4e
    1E:00
    1F:00
    20:Fe Fe
    21:B1 B1
    22:00
    23:00
    24:04 00 << INT_LTCH0:锁存的中断回读。
    25:00
    26:dB db
    27:B8 00 << SAR ADC VBAT 转换的 MSB。
    28:C0 00 << SAR ADC VBAT 转换的 LSB。
    29:8F 00 << SARD ADC 温度转换。
    2A:40 00 << SARD ADC 温度转换。
    2B:D1 D1
    2C:C0 c0
    2D:AE AE
    2E:A0 a0
    2F:02 02
    30:05 05
    31:00
    32:81 81
    33:C0 c0
    34:00
    (笑声)
    3B:00
    3c:0C 0c
    3D:03 03
    3e:2C 2c
    3F:00
    40:00
    41:00
    42:30 30
    43:00
    (笑声)
    72:00
    73:FF ff
    74:00 00
    75:FF ff
    76:00
    77:7F 7f
    78:00
    (笑声)
    7C:00
    7D:10 10
    7E:8b 8b
    7F:00
    80:00

    最棒的
    埃拉布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ellab、

    您共享的寄存器没有明显的问题。

    我将尝试在此处的硬件上重现此问题、并返回给您。 如果 EVM 上未发生此问题、则我怀疑电路板布局问题。

    您能否分享您设计的布局? 以及 BOM

    谢谢、此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。
    它没有得到解决。
    我不小心按下了绿色按钮。
    是否有任何方法可以将其恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ellab、

    不用担心、我们不会关闭该线程、直到问题得到解决。

    我有一个问题、您为器件提供了什么输入?  是播放音乐还是纯音?

    如果在没有输入的情况下将 DVC_PCM 音量增加到-20以上、PWM 是否会关闭?

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的扬声器阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    我正在播放1kHz 的音调和一些音乐。

    I2S 停止时无 PWM 信号。
    因此、我无法知道输出端口的状态。
    我如何在不播放任何内容时判断 PWM 是否已关闭?

    最棒的
    埃拉布
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8欧姆和4欧姆扬声器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ellab、您好!

    我很抱歉耽误你的时间。

    当 TAS2770处于激活模式时、即使没有播放输出、也应该可以在 O 示波器上观察 PWM。

    我查看了您的原理图并有一条建议。 VSNS 引脚应连接在滤波器之后的扬声器上。 您能否短接电感器并移除电容器、然后查看此问题是否仍然存在?

    我还假设您的所有电路板上都会出现此问题?

    否则、您的原理图看起来是正确的、如果问题仍然存在、我们能否通过电子邮件连接、以便我们的团队可以查看您的布局?

    再说一次、很抱歉耽误您的时间、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ellab、

    自上次沟通以来已经有一段时间了、我将此主题标记为已关闭、但如果您有任何其他问题、请回复或启动新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器