This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:Linux 驱动程序

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984285/pcm2900c-linux-driver

器件型号:PCM2900C

您好,团队

1.我看到 PCM2900C 的 Linux 驱动程序未在 TI 网站上发布。
我们是否有可 提供给客户的有关在 Linux 系统下使用 PCM2900C 的相关材料?
2.  PCM2900C 数据表中的器件类为0、但我的客户认为正常 USB 音频类类型应为1。 请帮您提供一些意见吗? 我的客户对此感到困惑。
感谢您的帮助!
谢谢你。
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    此器件没有用于 Linux 的单独驱动程序、但我相信 USB 音频类已集成到 Linux 操作系统中、因此无需任何其他驱动程序即可进行连接。 我们的 USB 音频编解码器是1类。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的反馈!

    我是否可以询问"device class=0x00"的含义、我似乎将其与"class type 1"混淆。

    谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    我认为这只是器件的单独描述符、与音频子类无关。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    明白了。

    感谢您的帮助、谢谢!

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我想 向您提问。  

    只要 在 USB 主机端的 Linux 系统上打开启用 UAC1.0的驱动程序、PCM2900C 是否可以识别为用作音频设备?

    据我了解、Linux 支持 UAC1。 通过打开"CONFIG_SND CONFIG_SND_USB_AUDIO_"来支持内核配置 UAC1器件。

    谢谢!

     

    此致、

    Ivy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    我认为这是有效的、但我不是 Linux 专家、因此我建议您进行测试以进行确认。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回复!

    此致、

    Ivy