This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:TAS2X63 EVM 提供了需要 PPC3的扬声器示例配置文件

Guru**** 2536180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989650/tas2x63evm-need-ppc3-profile-of-speaker-sample-comes-from-tas2x63-evm

器件型号:TAS2X63EVM

您好、Sirs、

您是否会建议您如何下载 TAS2X63 EVM 中扬声器样本的 PPC3配置文件(特性数据)?



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年3月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    我们还没有正式可供下载的特征描述 文件、但我可以通过电子邮件联系、并为此扬声器提供我的特征描述文件。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Justin、Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、  

    Justin Beigel