This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:带 PCM290x 系列的 USB 音频卡

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990033/pcm2902c-usb-audio-card-with-pcm290x-familiy

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件:PCM2902

早上好。  

我们正在寻找具有 PCM2902芯片或 来自同一 PCM290x 系列的类似产品的外部 USB 声卡。  

是否有人可以为我们提供参考?

提前感谢大家、  

Juan Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法分享有关谁在购买这些器件的客户详细信息。  虽然我最近还没有看到包含这些器件的拆卸、但我可以向您指出、我可以确认它们仍在许多生产系统中得到积极使用。

    让我们看看社区也能提出什么建议。