This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262EVM-U:tlv320aice-codecs-and-ads-Ho-Restart-reive-a-USB-audio-EVM

Guru**** 1555210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988447/tlv320aic3262evm-u-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm

器件型号:TLV320AIC3262EVM-U

你(们)好

  使用代码控制 GUI 加载脚本文件后、我的 EVM 损坏。

目前、器件管理器将该 EVM 识别为 TAS 1020A EVM。 (供参考,USB IC 主体标记为 TAS1020B)

尝试通过短接 I2C 总线并插入 USB 进入 DFU 模式。(似乎不成功)

设备管理器识别为未知设备。

已尝试使用 DFUTEST.exe 重新编程、但无法下载 DFUEE.bin

我的 EVM 可能会出现什么问题?

感谢您的建议。

Thx。

你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循随附 pdf 中概述的步骤来恢复 EVM。

    请访问 Regardse2e.ti.com/.../6266.How-to-Revive-a-USB-Audio-EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DFU 模式是否存在操作系统限制? Win10 (64位)系统在 DFU 模式下未检测到设备。

    已尝试使用旧笔记本电脑与 WinXP 在 DFU 模式下成功使用。 但在第12步中失败(Detach 未成功)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 Win10中是否有任何限制。 我将与我们的团队进行讨论、并与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Diljith、

    我找到了旧的 WinXP 系统 并能够进入 DFU 模式。 最后、检测到 EVM 为 DFU 器件、 并按照文档中所述执行步骤。

    我们可以解决 DFU 模式问题。 总之、很高兴了解将来此类 EVM 上的操作系统限制。

    最终将 EVM 检测为 USB 音频设备。

    但是、我再次遇到原始问题、在代码控制应用程序中显示"通信错误"。