This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:能否查看 PCM2706的原理图?

Guru**** 2647165 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706, PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989538/pcm2706-could-you-review-schematic-for-pcm2706

器件型号:PCM2706

尊敬的 TI 专家:

请查看随附的原理图。

e2e.ti.com/.../P_2600_R_2D00_BLMA.USB.pdf

1.连接记忆棒,尝试播放音源。 PCM2706能否在记忆棒上播放 WAV 文件?

2. 连接到 PC 时,它是否被识别为音频设备?  在 PC 上播放音乐时、是否可以将其输出到 PCM2706?

请检查我的问题。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    1.此设备不能用作 USB 主设备。  它们需要一台主机来连接记忆棒和 PCM2706C。

    2.是的、这将被识别为 USB2.0设备。

    谢谢、

    Paul