This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 兼容的 PCM1704U 替代产品

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM1795, DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989338/compatible-replacement-to-pcm1704u

主题中讨论的其他器件:PCM5102APCM1795DAC11001A

大家好、

我们的客户正在寻找   PCM1704U 的兼容替代产品、因为该器件已停产。  我已经检查了我们的产品系列、但我们似乎没有确切的替换产品。 我们有类似的吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    PCM1704U 已停产一段时间。  他们可以考虑使用我们的一款现代音频 DAC、例如 PCM5102A 或 PCM1795。  如果他们特别想要1704的 R2R 电阻梯架构、我建议您查看 DAC11001A 系列器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的建议。

    此致、

    Danilo