This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:PCM1754能否以非音频相关的采样频率运行?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989581/pcm1754-can-pcm1754-operate-with-non-audio-related-sampling-frequency

器件型号:PCM1754

大家好、团队、  

我想使用与音频相关的非常见采样频率操作 PCM1754。 (44.1kHz、48kHz、192kHz 等除外。)

例如、如果 fs=70kHz、bck=64*FS=4.48MHz、SCK=128*FS=8.96MHz、PCM1754能否正常工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、只要时钟乘法器有效、器件就可以工作。  这对我来说没问题、但我建议 SCK=256×FS 以获得更高的过采样率。

    谢谢、

    Paul