This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K

Guru**** 2555650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985893/tlv320aic3254evm-k

您好!

我尝试使用 SS_NR 构建应用程序。 这不奏效。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bela、

    在此对延误表示歉意。 我们将查看此内容并尽快回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bela、

    1、基本信号流是否在没有 SS_NR 的情况下工作? 您可以将抽取器左(或右)输出路由到 DSP_A_D 并检查模拟输出。

    2.您正在运行流程的采样率是多少?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron 和 Diljith、您好!

    感谢您的回答。  

    问题是、我无法生成代码。 它说:

    为 BASE_MAIN_Rate8生成代码.. 汇编...内存类型用法:miniDSP_A_COEff:479、miniDSP_A_DATA:265、miniDSP_A_instr:923、miniDSP_A_instr_alloc:930、miniDSP_A_cycles:2385、 miniDSP_A_CYCESS_alloc:2398、miniDSP_D_COEff:26、miniDSP_D_DATA:28、miniDSP_D_Instr:85、miniDSP_D_instr_alloc:93、miniDSP_D_CYCLES:76、 miniDSP_D_CYCes_alloc:904

    汇编失败
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc154。
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc153。
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc152。
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc155。

    等等。  

    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc77。
    检测到230个错误
    汇编器已终止。
    摘要:0个错误
    代码生成在 base main Rate8上终止
    生成失败。

    我将采样率设置为8kHz (正如帮助中所述 、SS_NR 不只支持8kHz 和16kHz)。

    如果我移除 SS_NR 并将一个 DEC1xIn 连接至 DSP_A (代替 SS_NR)、我可以构建代码。 上次我检查时、它在电路板上工作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Bela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bela、

    请按如下所示修改流程。

    minDSP_A 中没有足够的资源来运行立体声抽取器和 SS_NR。 将其移至 miniDSP_D 是一种补救方法。 另请按所示更新框架设置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我尝试了您建议的设置、但它仍然不起作用。 我收到错误消息:

    为 BASE_MAIN_Rate8生成代码.. 汇编...内存类型用法:miniDSP_A_COEff:73、miniDSP_A_DATA:158、miniDSP_A_Instr:194、miniDSP_A_instr_alloc:206、miniDSP_A_cycles:194、 miniDSP_A_CYCESS_alloc:3072、miniDSP_D_COEff:503、miniDSP_D_DATA:285、miniDSP_D_Instr: 977、miniDSP_D_instr_alloc:1010、miniDSP_D_CYCLES:2439、 miniDSP_D_CYCes_alloc:3072

    汇编失败
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_D_Coef Coef Memory excef wordc173。
    错误:(0):超出内存大小:代码174超出 miniDSP_D_Coef Coef 内存。
    错误:(0):超出内存大小:代码171超出 miniDSP_D_Coef Coef 内存。

    (笑声)

    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_D_Coef Coef Memory excef wordc86。
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_D_Coef Coef Memory excef wordc87。
    检测到259个错误
    汇编器已终止。
    摘要:0个错误
    代码生成在 base main Rate8上终止
    生成失败。

    如果我移除 SS_NR 块、我可以构建代码。  

    DSP_A_DSP_D_1没有输出连接。
    DSP_A_DSP_D_1没有输出连接。
    MonoInt8xOut_1没有输入连接。
    为 BASE_MAIN_Rate8生成代码.. 组装 完成。
    构建成功。

    如果我删除了除 SS_NR 之外的所有内容、则会出现错误:

    SS_NR_1没有输入连接。
    SS_NR_1没有输入连接。
    SS_NR_1没有输出连接。
    为 BASE_MAIN_Rate8生成代码.. 汇编...内存类型用法:miniDSP_A_COEff:666、miniDSP_A_DATA:215、miniDSP_A_instr:848、miniDSP_A_instr_alloc:848、miniDSP_A_cycles:2310、 miniDSP_A_CYCESS_alloc:2310、miniDSP_D_COEff:5、miniDSP_D_DATA:1、miniDSP_D_Instr:1、miniDSP_D_instr_alloc:1、miniDSP_D_cycles:1、 miniDSP_D_CYCes_alloc:1.

    汇编失败
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc144。
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc143。
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc142。
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc147。

    (笑声)

    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc71。
    错误:(0):超出内存大小:miniDSP_A_Coef Coef Memory excef wordc70。
    检测到213个错误
    汇编器已终止。
    摘要:0个错误
    代码生成在 base main Rate8上终止
    生成失败。

    有什么想法吗?

    此致、

    Bela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定 miniDSP_D_Adaptive 属性设置为禁用?

    请分享 pfw 供我们分析。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不确定。 我检查了它、它已启用。 在禁用之后、代码构建过程没有错误。

    感谢你的帮助。