This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:SDA 下冲

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989509/tlv320aic3100-sda-undershoot

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、

我对 TLV320AIC3100有疑问。

这是 SDA 的输入波形。

这样、2nsec 内插入了-600mV 的下冲。

我不认为它会损坏 IC、因为它的时间很短。 但它需要改进。

这是问题吗? 请告诉我们您的想法。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    正如您将在绝对最大额定值表(表5.1)中看到的、数字输入引脚的绝对最大输入电压为(IOVSS - 0.3V)。  因此、您共享的图像违反了该规范、应进行改进。   

    我有一种感觉测量 的非理想因素、其他系统影响可能会增加行为、因此很可能接近容差范围。  您是否会考虑将一个~33Ω Ω 的小电阻器与 I2C 驱动器串联?  这将有助于抑制驱动器处于活动状态的下降沿上的波形、并可能缓解故障行为。