This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:1kHz 噪声消除

Guru**** 2649895 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989370/pcm2901-1khz-noise-removal

器件型号:PCM2901

我们正在设计基于 PCM2901的低成本双通道数据采集系统。 该器件获取 IEPE 加速计的信号。

 我附加原理图。 器件的热性能。 USB 接口通过使用芯片 ADUM4160BRWZ 进行隔离

原型构建在4层 PCB 上、外层有信号和电源走线。 内层具有灌浆平面。 隔离的两侧之间存在明显的隔离

当观察所采集的数据时、即使没有施加负载、1、2、3kHz 的谐波也清晰可见。 两个运算放大器输出端的信号(查看 U12和 U13的引脚7)显示软件采集数据时周期为1ms 的脉冲。

通过进行一些研究、我注意到1kHz 噪声是 USB 音频器件中一个非常常见的问题。  

我已经通过在 USB 连接器附近和3.3V 稳压器输出附近连接一个100uF 钽电容器进行了一些测试、但行为不变。

我还在试验电路板上构建了一个共模滤波器、放置在 USB 连接器附近。 该滤波 器由共模扼流圈744226和两个100uF 10V 电容器制成。 在这种情况下、Windows 无法识别设备。

下面是通过连接一个通道 A 6MOhm 电阻器和另一个通道 A 20MOhm 电阻器来连接时间域和频域采集

为了减少1kHz 的谐波倍数、您建议使用哪种滤波器?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于编解码器直接由 USB 电源连接供电、因此1kzh (和谐波)内容通常通过电源连接进行耦合。  正确的去耦、编解码器和传入 USB 电源连接之间的极小距离将有助于实现这种行为。 我觉得这与“+5Vi”网络和随后的“+3.3Vi”网络的问题有关。  如果这些电源连接/ GND 连接最终在其上具有1kHz 信号、我们可以做的事情不多、因为抑制噪声将取决于产品的内部 PSRR/CMRR。  您是否会分享一个布局以供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 在 zip 文件夹中、有光绘文件和在 Cadence 16.6e2e.ti.com/.../Project-DAQ-Sound-card-v1.zip 中创建的项目