This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:麦克风阵列的通道7/8的信号延迟

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988874/pcmd3180-signal-delay-at-channel-7-8-of-microphone-array

器件型号:PCMD3180

尊敬的团队:

客户将 PCMD3180用于麦克风阵列、但发现通道7/8上存在175us 延迟、即 PDMDIIN4_GPI4和 PDMCLK4_GPO4的输出。

 通道7/8和其他通道之间的原理图没有任何差异。

它们将其设置为从模式、 Fsync:32kHz、BCLK:4.096MHz。

下面是寄存器转储:

我是否可以帮您了解什么可能导致输出延迟?

我们认为、如果需要遵循任何顺序。

如果是、您是否有 可与我们共享的有关此内容的文档?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我需要一些时间来调查此问题并返回给您。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    这种行为是由于8个通道的双二阶限制。 默认情况下、为每个通道分配2个双二阶滤波器、但器件中只有12个双二阶滤波器、因此对于8通道 PDM 操作、每个器件只分配1个双二阶滤波器或禁用它们。 可从寄存器 B0_P0_R108 [6:5]更新 BQ 配置。 这应解决通道7和8上的相位问题。

    最棒的

    Zak