请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCMD3180 尊敬的团队:
客户将 PCMD3180用于麦克风阵列、但发现通道7/8上存在175us 延迟、即 PDMDIIN4_GPI4和 PDMCLK4_GPO4的输出。

通道7/8和其他通道之间的原理图没有任何差异。
它们将其设置为从模式、 Fsync:32kHz、BCLK:4.096MHz。
下面是寄存器转储:

我是否可以帮您了解什么可能导致输出延迟?
我们认为、如果需要遵循任何顺序。
如果是、您是否有 可与我们共享的有关此内容的文档?
谢谢你。
此致、
Cindy