This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:如何提高输出电平

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986110/tas2563-how-to-increase-the-output-level

器件型号:TAS2563

我想知道如何提高输出电平。
我们可以使用 TAS2563发出声音、但音量很低。
通过使用 PPC3的调优改变 DRC 的分度增益等、音量将增大、但音质会降低。
请告诉我如何更自然地增大音量。

地址= 0x03的 AMP_LEVEL [4:0]是否与此相对应?
AMP_LEVEL 是否会在声音发出时自动更改? 还是固定值?
如果是固定值、请告诉我如何确定适当的设置。
我想知道如何在不影响音质的情况下最大化音量。

谢谢
Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makino、  

    我建议使用 PPC3调优和音频处理页面顶部的输入增益来增大音量。 您还可以确保 Device 控件中的"Volume Control"(音量控制)设置设置为0dB (最大值)。  

    我建议现在将 AMP_LEVEL 保留为默认值、因为您应该能够在不更改它的情况下获得较大的音量。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin Beigel-San

    感谢你的答复。

    "Volume Control"(音量控制)设置已为0dB (最大值)。
    PPC3的 DRC 调优使音量更大、但音质更差。 因此、我正在寻找另一种增加音量的方法。

    我尝试将 AMP_LEVEL [4:0]从16dBV 更改为22dBV、结果令人满意。
    将其设置为22dBV 是否存在任何问题? (例如、扬声器保护/波形削波/背景噪声/电流消耗)
    我想知道可在哪些条件下设置22dBV。

    谢谢
    Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makino-San、  

    当我说"输入增益"时、我不会进入调优的 DRC 页面。 请参见下图:  

    使用 AMP_LEVEL 时需要注意的一点是、它将模拟和数字增益组合在16dB 以上。 如果您可以接受、那么我不会看到将其设置为22dBV 有任何问题。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin Beigel-San

    感谢你的答复。

    >使用 AMP_LEVEL 时需要注意的是,模拟增益和数字增益均高于16dB。 如果您可以接受、那么我不会看到将其设置为22dBV 有任何问题。
    我想知道具体的可接受条件。 不当的模拟增益设置有哪些负面影响?
    我们希望尽可能增加模拟增益的音量。

    此外、我们正在考虑 PPC3的增益设置、如下面的 xlsx 文件所示。
    如果输入满量程信号、是否会发生削波? 或者、抗削波功能是否起作用?
    我是否需要将总增益设置调整为小于0dB 以防止削波?

    谢谢

    Makino

    e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_gain_2D00_tuning.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makino-San、  

    如果 您使用 ROM 模式、则使用完全22dBV 时不会出现问题。 智能放大器模式下的扬声器保护算法假设模拟增益提供满量程信号。  

    如果您使用 ROM 模式、我建议您在使用的增益设置上检查输出信号、以确保不会发生削波。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin Beigel-San

    感谢你的答复。

    我们使用调优模式播放音乐。
    在调优模式下、附加的 Excel 增益分布中是否会发生削波?
    或者、抗剪功能是否起作用、从而使声音质量不会严重下降?
    我想知道所附 Excel 的增益分布是否有问题。

    此外、在什么条件下、使用调优模式时可以提升 AMP_LEVEL [4:0]?

    谢谢
    Makinoe2e.ti.com/.../2806.TAS2563_5F00_gain_2D00_tuning.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makino-San、

    不应在调优模式下修改 Amer_level。 扬声器保护、抗削波等处理工具在假设 AMP_LEVEL 为默认16dBV 的情况下运行。

    仅可在 ROM 模式下更改 Amer_level。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar-San

    感谢你的答复。

    好的、我们使用16dBV。

    顺便说一下、SmartAMP 的保护调优是否由特性确定?
    是否最好不要更改下图中的参数?

    此外、请告诉我们下图所示 DEQ 高级参数的影响。

    谢谢
    Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makino-San、  

    可以根据需要更改保护调优。 有关一般建议、请参阅 《TAS2563调优指南 》应用手册。 本应用手册还提供了一些有关 DEQ 参数的信息。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin Beigel-San

    感谢你的答复。

    我查看了随附的"TAS2563 Tuning Guide.pdf"中关于上述内容的内容、但我不理解。
    请告诉我详细信息。

    1、SmartAMP 的保护调优是否由特性自动确定?

    2、是否有任何问题、更改保护调优可能会损坏扬声器?

    3、请告诉我 DEQ 以下参数的含义。
      增益截止频率
      峰值平滑时间常数

    Thankse2e.ti.com/.../TAS2563-Tuning-Guide.pdf
    Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makino-San、  

    1. 否 保护调优的值不是由特征确定的。  
    2. 更改这些值时不存在任何问题。 我们的一般建议是将所有热优先级设置为1。  
    3. 我仍在等待听到有关这两个参数的澄清、并将尽快向您更新。  

    此致、  

    Justin Beigel