This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:应用报告 SLOA250A 中的开放式诊断-适用于 TAS2505-Q1的汽车诊断解决方案

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986040/tas2505-q1-open-diagnostic-from-application-report-sloa250a---automotive-diagnostic-solutions-for-tas2505-q1

器件型号:TAS2505-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们已经实现了应用报告  SLOAD250A 中建议的外部开路负载诊断、但它不起作用。

看看 https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/955681/tas2505-q1-how-to-implement-short-and-open-load-diagnostic?tisearch=e2e-sitesearch&keyma%E2%80%A6%201/2等其他一些线程

我们已经看到、诊断需要使用"Page 1/ Register 45"关闭 SPK 驱动程序、但在这之后、我们看到:

  • 在 SPKP 引脚上未连接扬声器的情况下、电压为0.7V、SPKN 引脚上为0V。
  • 扬声器在 SPKP 引脚上连接0.3V、在 SPKN 引脚上连接0.3V。

我们还尝试关闭 SPK 驱动程序并静音、但结果相同。

是否还有其他要设置的寄存器?

感谢您的支持、

卢卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、  

    您使用什么 SPKVDD 进行此操作?  

    我将对寄存器进行双次检查、并将尽快返回给您。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    SPKVDD 为4.1V


    此致、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如果我正确理解了操作、该诊断应使用放大器输出级的高阻抗状态来形成分压器。

    但也尝试仅在 SPKP 和 SPKVDD 之间施加10kOhm 的上拉电阻、当我们 使用"第1页/寄存器45"关闭 SPK 驱动器时、VSPKP 为0.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在未连接负载的情况下、您能否使用示波器查看输出以确保器件正确关闭输出信号?  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在我们关闭使用"Page 1/ Register 45"的 SPK 驱动程序后、PWM 不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、  

    我对拖延表示歉意。 您无需写入其他寄存器设置。 您可以检查 DAC 电源状态(Page0/Reg63)、但我希望在运行这些测试时它已经关闭。 我在重新生成与您相同的电压时遇到了一些问题。 您使用的是 EVM 还是您自己的电路板? 如果是您自己的电路板、您可以共享原理图吗?  

    谢谢、  
    Justin Beigel