This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:我能否在同一电路板上将 TAS5825M 替换为 TAS5825P

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825P, TAS5825MEVM, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988544/tas5825p-can-i-simply-replace-tas5825m-with-tas5825p-on-same-board

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5825MEVMPurePath-CMBEVM

你(们)好

我已经为 TAS5825M 制作了许多板。

我是否可以在不进行任何修改的情况下将 TAS5825P 简单地放置到该电路板上?

感谢您的回复

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    该器件具有引脚对引脚功能、但 TAS5825P 的整体价值主张是 Hybrid-Pro 算法、并且应有一个 Hybrid-Pro 反馈引脚连接到直流/直流转换器、因此需要在该处进行硬件修改。 TAS5825M 和  TAS5825P 之间的固件不同、因此  您无法在 TAS5825P 上使用相同的 TAS5825M 处理流程、因为它可能无法正常工作并可能导致器件出现问题。

    您可以绕过 Hybrid-Pro 引脚配置而不使用该功能、但您的工艺流程仍将限制为 TAS5825P 受限流程。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的回复。

    我将使用19V 笔记本电脑适配器为放大器供电。

    我只有 TAS5825M 开发板以及用于 TAS5825的 PPCB 和软件插件。

    我使用的是简单的 Process Flow 2.0立体声内务处理。

    您能否向我推荐一种简单的解决方案来切换到 TAS5825P 流程?

    非常感谢

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    您能说明一下您要做什么吗? 您是否使用了 TAS5825MEVM、不确定我是否理解您的问题。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有数百个用于 TAS5825M 的电路板。
    M 没有库存、而 P 是。
    我的问题是、我是否可以在不更改硬件的情况下使用 P 而不是 M。
    我拥有 PurePath-CMBEVM 和 TAS5825MEVM。
    TAS5825P-SW 应该是 PPC3的插件。 他也有一个。
    问题是、我是否能够使用我的工具调试 TAS5825P?
    另一个问题是、M 和 P 版本之间的流程有何不同?
    我在 TI 网站上找不到 P 版本的流程、仅适用于 M
    我还使用 GPIO1实现静音、在数据集 TAS5825P 中、该引脚用于 HybridPro 反馈。 GPIO1_SEL_Register 看起来是一样的、除了位0001、对于 M 是保留的、而对于 P 是 HybridPro。
    这是唯一的配置差异吗?
    请告知我配置差异。
    非常感谢

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的寄存器。  

    CFG_reg 寄存器[]={

     

     

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x7f、0x00 }、

       { 0x03、0x02 }、

       { 0x01、0x11}、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x00、0x00 }、

     

       { 0x7f、0x00 }、

       {0x7d、0x11}、

       { 0x7E、0xff }、

       { 0x00、0x01 }、

       {0x51、0x05}、

       {0x00、0x02}、

       {0x19、0xa0}、

       {0x1d、0x01}、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x7f、0x00 }、

       {0x46、0x01}、

       { 0x00、0x00 }、

       {0x02、0x02}、

       {0x53、0x00}、

       {0x54、0x00}、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x7f、0x00 }、

       { 0x03、0x02 }、

     

       {CFG_META_DELAY、5}、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x00、0x00 }、

       {0x7f、0x8c}、

       { 0x00、0x06 }、

       {0x38、0x00}、

       {0x39、0x00}、

       {0x3a、0x04}、

       { 0x3b、0x00 }、

    //调整系数

       { 0x00、0x0B }、

       {0x50、0x00}、

       {0x51、0x20}、

       {0x52、0xc4}、

       {0x53、0x9C}、

       {0x5c、0x7f}、

       { 0x5d、0xff }、

       { 0x5e、0xff },

       { 0x5f、0xff }、

    //书籍0x8c

       { 0x00、0x00 }、

       {0x7f、0x8c}、

     

       { 0x00、0x01 }、

       {0x28、0x40}、

       {0x29、0x00}、

       { 0x2a、0x00 }、

       { 0x2b、0x00 }、

     

       { 0x00、0x0a }、

       { 0x64、0x00 }、

       {0x65、0x80}、

       {0x66、0x00}、

       {0x67、0x00}、

       {0x68、0x00}、

       {0x69、0x00}、

       {0x6a、0x00}、

       {0x6b、0x00}、

       { 0x6c、0x00 }、

       {0x6d、0x00}、

       {0x6e、0x00}、

       { 0x6f、0x00 }、

       {0x70、0x00}、

       {0x71、0x80}、

       {0x72、0x00}、

       {0x73、0x00}、

       {0x74、0x00}、

       {0x75、0x80}、

       {0x76、0x00}、

       {0x77、0x00}、

       {0x78、0x00}、

       {0x79、0x00}、

       { 0x7a、0x00 }、

       {0x7B、0x00}、

       { 0x7c、0x00 }、

       { 0x7d、0x00 }、

       {0x7E、0x00}、

       { 0x7f、0x00 }、

     

       { 0x00、0x0B }、

       { 0x08、0x00 }、

       {0x09、0x80}、

       { 0x0a、0x00 }、

       { 0x0B、0x00 }、

     

       {0x38、0x02}、

       {0x39、0xa3}、

       {0x3a、0x9a}、

       { 0x3b、0xcc }、

       { 0x3c、0x00 }、

       {0x3D、0x06}、

       {0x3E、0xD3}、

       {0x3f、0x72}、

     

       {0x48、0x04}、

       {0x49、0xc1}、

       {0x4a、0xff}、

       {0x4b、0x93}、

       {0x4c、0x01}、

       {0x4d、0x12}、

       {0x4e、0x6e}、

       {0x4f、0x98}、

     

       {0x54、0x7B}、

       {0x55、0x3E}、

       {0x56、0x00}、

       {0x57、0x6d}、

       {0x58、0x00}、

       {0x59、0x00}、

       {0x5a、0xae}、

       {0x5b、0xc3}、

     

       {0x60、0x08}、

       {0x61、0x13}、

       {0x62、0x85}、

       {0x63、0x62}、

       { 0x64、0x00 }、

       {0x65、0x80}、

       {0x66、0x00}、

       {0x67、0x00}、

     

       { 0x6c、0x00 }、

       {0x6d、0x78}、

       {0x6e、0xd6}、

       { 0x6f、0xFD }、

       {0x70、0x00}、

       {0x71、0x08}、

       {0x72、0x13}、

       {0x73、0x85}、

     

     

    //寄存器调优

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x7f、0x00 }、

       { 0x30、0x00 }、

       {0x60、0x00}、            // GPIO1 =输入

       {0x62、0x00}、            // GPIO1 =输出关闭

       {0x64、0x02}、            // GPIO1 = MUTE 输入

       {0x4c、0xF0}、            //默认卷

       { 0x03、0x03 }、

       { 0x00、0x00 }、

       { 0x7f、0x00 }、

       {0x78、0x80}、

     

     

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 TI store 目前有1662件 TAS5825M 库存。 您可以在此处订购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

    您可以向我发送一个直接链接到您的 TI store 吗?

    如果我在立即订购时发现 TAS5825M 页面和 clik、我仍然看到缺货。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    它刚刚再次缺货。 供应紧张、因此材料不会在我们的商店中持续很长时间。