This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC26:无音频输出

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989333/tlv320aic26-no-audio-output

器件型号:TLV320AIC26

您好、先生、

我们的一个项目使用 TLV320AIC26将 PCM 转换为扬声器音频、但在 HPR 和 HPL 引脚中未检测到音频输出。   

硬件原理图电路如下:

目前、我们已检测到中的 PCM 具有数据。 此时、BCLK=256K、LRCK=8K、CLK=12M。 工作时、电源和复位处于高电平、复位将在电源打开后拉高、并保持高电平500ms;

断开 HPR、HPL 相关电路进行测试时、 HPR 和 HPL 引脚上也未检测到信号输出。

我们尝试写入一些参数、但一些寄存器的读取值与写入的值不一致。  以下是我们的初始化代码和回读日志(一些寄存器回读异常)。

e2e.ti.com/.../Code.docx

您能帮助分析此问题的原因吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    是否可以发送完整的寄存器转储以使解释配置更容易理解?

    此致、

    Aaron Estrada