This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3107D2:具有 EQ 或 DRC 的10W 音频 PA

Guru**** 2588125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3107D2, TPA3138D2, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989190/tpa3107d2-10w-audio-pa-with-eq-or-drc

器件型号:TPA3107D2
主题中讨论的其他器件: TAS5805TPA3138D2TPA3110D2

大家好、

我的客户需要一 个10W 功率放大器。 要求如下:

  • 输入:模拟输入
  • 输出:立体声
  • 功率:10W
  • 功能:EQ 或 DRC

TPA3107D2是否是合适的选择? 还有其他建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    TPA3107D2没有 EQ 或 DRC。 我们的模拟输入产品通常不具有该功能。 我们的数字输入产品、如 TAS5805、具有 DRC。

    对于模拟输入10W 功率放大器、TPA3110D2是新一代 TPA3107。 TPA3138D2也适用。

    谢谢