Thread 中讨论的其他器件:TPA3221、
您好!
我的电路中使用了一个 TPA3116放大器。 在我的电路中、我使用单电源+24V。
为了获得100W 的输出功率,我使用 单声道模式(PBTL)。
我 )了一个更高的 Isat 电感器(__LW_AT__4.7uH,11A μ H、并且使用了一个2 Ω 的负载。
当输出功率较高(例如100W)时、THD+N 可能不稳定、并且会逐渐变差(0.6%至5%)。
如何解决此问题?
期待您的回复,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的电路中使用了一个 TPA3116放大器。 在我的电路中、我使用单电源+24V。
为了获得100W 的输出功率,我使用 单声道模式(PBTL)。
我 )了一个更高的 Isat 电感器(__LW_AT__4.7uH,11A μ H、并且使用了一个2 Ω 的负载。
当输出功率较高(例如100W)时、THD+N 可能不稳定、并且会逐渐变差(0.6%至5%)。
如何解决此问题?
期待您的回复,谢谢!

您好!
4.7 μ H 不合适。 我建议您保持10uH 的电感器。
您的应用的负载阻抗是多少?
如果可能、我建议您可以使用4 Ω 或8 Ω 负载、THD 和其他性能将会更好。
TI 还具有大功率器件。 我推荐 TPA3221、下面是数据表、它可以满足您的要求、在40hm 负载下 THD 小于1%。
您好!
测试数据如下:
| 频率 | 1kHz | ||||
| 负载 | 2Ω μ A | ||||
| 输出 | 14.36V(103.1W) | ||||
| THD+N | 1.05%-5%、甚至7% | (__LW_AT__缓慢增加、无法停止) | |||
| 频率响应 | |
| 频率 | 输出(dBu) |
| 40Hz | 25.38. |
| 100Hz | 25.37. |
| 400Hz | 25.36. |
| 1kHz | 25.36. |
| 3kHz | 25.11. |
| 5kHz | 24.71. |
| 8kHz | 23.9. |
| 12kHz | 22.64 |
| 15kHz | 21.7. |
期待您的回复,谢谢!
您好!
随着音频频率的增加、电感器阻抗也会增加。 您可以比较1KHz 和18KHz 音频输入上的输出电压、您将看到在18KHz 相同的输入电平时输出电压将降低。 因此、在高频输入上、输出功率会降低一点、 您会看到频率响应会稍微差一些。
2欧姆和8欧姆之间的比较结果更好。 这是因为2欧姆负载上的电流高于8欧姆负载、因此电感器非线性度将更差。
因此、问题与电感 器非线性相关。