This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:音频论坛

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988494/pcm1789-audio-forum

器件型号:PCM1789
Thread 中讨论的其他器件:DIR9001

您好!  

 在 IC 的输出上无法获得任何音频信号。 我要连接原理图电路。 我使用的输入来自 PC/SPDIF。 DIR9001的每一个方面都很好:  

测量值:  


LRSCK:48kHz  
BCK:3MHz  

DIN:随 SPDIF 输入变化  
SCKO:12.288 MHz  

我认为已针对硬件模式正确配置 PCM1789。

e2e.ti.com/.../6646.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需将上拉电阻器连接到 AMUTEI、我现在有输出、但现在它是我所期望的。 该信号不会改变其振幅、仅更改频率 e2e.ti.com/.../Doc1-_2D00_-Copy.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilia、

    根据我的初始检查、您的 I2S 格式似乎不正确。  PCM1789配置为左对齐 I2S、但 DIR 配置为标准 I2S。  这会导致忽略最高有效位、因此您会看到类似于输出的内容。  我建议您将 PCM1789上的 FMT 引脚连接到 GND。

    PCM1789:

    DIR9001:

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    更改后,最大音量下的输出幅值为2.6V,直流偏置电压为1.75V (0.85V p-p)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://docs.google.com/document/d/1T4dAWpXyppY4j7c9V-v0ZDy22NFYxuAZKON09Rpbg8c/edit 


    这是与 oscillogram 的链接、这次我可以更改振幅、但我希望得到4V pp   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流偏置为低电平、您能否确认 COM 引脚上的 VCC 电压和输出电压? 此外、您的原理图未显示输出电路-您是否有任何放大?

    您对为器件提供0dBFS 输入的信心如何? 如果您有一台 PC 生成 SPDIF 输入、则可能还有一些其他软件衰减。  您可以尝试使用仪器源来确认 SPDIF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC - 5V  
    VCOM - 2.5V  
    VL -至 GND 2.5V  

    VL-至 VL+差分2.2V 直流  

    放大前对其进行测量