This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3008:请求:HBM、焊盘图案

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989111/pcm3008-requests-hbm-land-pattern

主题中讨论的其他器件:PCM3008

可能涉及的对象

你好、
  数据表中没有以下数据。
请 给我发送。  

1. ESD 等级 人体放电模型(HBM)、符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001

焊盘图案示例


此致、

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shingu、

    焊盘图案可在此处找到:

    https://www.ti.com/lit/ml/mpds361a/mpds361a.pdf

    发布此器件时、ESD 编号的发布范围较小、我们无法找到 PCM3008的任何 ESD 测试信息。  这只是一个有教育基础的估算、但基于时间范围内的类似器件、我们的猜测是:

    HBM:1.5-2kV

    CDM:250-500V

    MM:100-200V