尊敬的 Luis Fernando Rodríguez S.
这里我们有一个有关 TLV320DAC3203的问题吗? TLV320DAC3203能否配置输出滤波器?如果是、如何实现这一点? 如果不是、 TLV320DAC3203输出的默认带宽范围是多少?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Luis Fernando Rodríguez S.
这里我们有一个有关 TLV320DAC3203的问题吗? TLV320DAC3203能否配置输出滤波器?如果是、如何实现这一点? 如果不是、 TLV320DAC3203输出的默认带宽范围是多少?谢谢。
您好、Jiayu、
TLV320DAC3203的信号路径中有一些不同的滤波器。 一阶 IIR 滤波器和可扩展双二阶滤波器是可选选项、只有内插滤波器不是可选的。
关于内插滤波器、有3个选项 A、B 和 C、所有3种类型的带宽都取决于采样率、但每种类型都有不同的特性。 参考指南 第2.4.3节中提供了每个滤波器的带宽详细信息。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
寄存器配置如下所示
格式:[offset:value]
寄存器页0:
00:00 01:00 04:00 05:11 06:04 07:00 08:00 0B:81
0C:84 0D:00 0E:80 14:80 19:00 1A:01 1B:00 1C:00
1D:00 1E:01 1F:00 20:00 21:00 34:00 35:12 36:02
37:02 38:02 3C:01 3F:D6 40:00 41:D2 42:D2 53:00
54:00
寄存器页面1:
00:01:08 02:04 09:30 0A:00 0C:08 0D:08 10:00
11:12 14:00 3A:00 7B:01
否、我使用 PRB_P1处理块对其进行了配置。
您是说我应该尝试其他处理块来测量它吗? 如果是、我将更改 DAC 模式以重新测量信号频率。
[引用 userid="213316" URL"~/support/audio/f/audio-forum/984707/tlv320dac3203-configuration-about-output-filter-of-tlv320dac3203/3641160 #364116"] DAC 的输出实际上是一个模拟滤波器(切换方式不像 D 类)抱歉。 我n`t 清楚。 您能否解释一下模拟滤波器将对信号执行什么操作?
您好!
很抱歉、让我澄清一下:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
您好、Ivan、
我们 已仔细检查 了 RC 组件的值。 它们是正确的。
我们进行了一些其他实验。 以下是摘要。
1) R = 100 Ω、C = 33nF、
2) R = 100 Ω、C = 22nF、
3) R = 100 Ω、C 已移除
使用上述三种组合时、我们可以看到同样的问题。
4) 4) 如果我们移除 R、则保留 C (47nF 或33nF 或22nF)、我们可以看到平坦频率响应
您对这些实验是否有一些创建或建议? 和 BTW、如果我们无法分析此问题、我们能否移除 RC。 DCV 输出端没有 RC 是否存在任何风险