This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2039D1:扬声器电缆长度

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988823/tpa2039d1-speaker-cable-length

器件型号:TPA2039D1

大家好、

客户扬声器电缆为30cm、是否需要此器件的外部 LC 滤波器?  

它将在最大2W、典型值1.5W 下工作。

如果必须使用 LC 滤波器、我是否可以快速建议 L 和 C 的值是多少?

客户的 PCB 空间非常有限、因此希望尽量减少每个组件、谢谢。

其余的事情都很小,空间是第一关切,谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在辐射方面、我建议为此类电缆长度使用滤波器。  对于 LC 滤波器、您可以通过此应用手册获取一些示例: D 类 LC 滤波器设计(修订版 B)(TI.com.cn)
    也许可以选择22uH+1uF 之类的器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器