This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:增加输出功率的器件建议

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM386, LM380, TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988749/lm386-device-recommendation-for-increase-of-output-power

器件型号:LM386
主题中讨论的其他器件: LM380TAS2110

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗? 客户首先选择了 LM386、但需要根据原型测试结果增加输出功率。

问题1. 您能否推荐 LM380等音频功率放大器来满足稳定的2W 输出?

它们将使用额定功率为2W 的8 Ω 扬声器、声压级为80-85dB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    LM380似乎可以满足所需的功率量。

    一些 D 类选项:

    • 如果客户正在寻找具有中高电压轨的模拟输入放大器、可能可以选择某些 TPA31xx、例如 TPA311D1。
    • 如果客户可以考虑使用具有低电压轨(高达5.5V)的数字输入放大器、可能可以选择 TAS25xx、例如 TAS2110。
      没有太多具有模拟输入的升压放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器